This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3658充电电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3658

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685460/lm3658-charge-current

主题中讨论的其他器件:LM3658

我们使用 LM3658通过 USB 为锂聚合物电池充电。

USB_SEL 被拉至高电平、因此根据规格的第4页、充电电流范围应为400mA 至500mA。

然而、当我们测量实际充电电流时、我们看到它的范围为300mA (在极低电压下)至200mA (在较高电压下)。

是否有任何其他因素会影响 USB 充电电流?

有人遇到过这样的问题吗?

提前感谢!

Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查器件的热上升情况、输出电流将减小、以使芯片温度保持在120C。 单元将进入热调节、以防止温度上升到超过此点。