This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:控制模式

Guru**** 2590890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704167/tps92640-control-mode

器件型号:TPS92640

你(们)好

该器件是准滞化控制。 (接通时间控制)
但是、该器件还具有谷值电流控制环路、并具有环路补偿。

1) 1)我不知道该器件如何定义关断时间的起始点。

我知道该器件具有 CS 引脚来检测电感器电流。 但数据表中没有详细信息。) 导通时间在 RON 引脚(Ron 和 Con)上定义。

此外、该器件还具有导通时间控制和谷值电流环路。

2) 2)我们如何测量相补角?

该器件具有导通时间控制和谷值电流环路、需要环路补偿。

我们应该为 FRA 设置哪个引脚? 是 CS 引脚吗? (因为 CS 引脚是电感器谷值电流的电流环路引脚。)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)控制与峰值电流模式控制非常相似。 在峰值电流模式控制中、误差放大器将峰值与误差放大器生成的基准进行比较。 误差放大器正在将电流设置与实际测量电流进行比较、补偿允许误差放大器的输出将基准更改为峰值电流测量。 如果电流过低、它会增大;如果电流过高、它会减小、直至调节正确的电流。 该器件执行相同的操作、但使用谷值而非峰值、这是谷值电流控制。 谷值和峰值之间的差异是直流失调电压。 误差放大器是一个积分器、因此直流失调电压被平均电流控制环路集成出来。

    2) 2)它没有谷值电流控制环路、谷值与峰值电流模式控制器中的峰值相同。 我不知道 FRA 是什么意思。 CS 引脚用于平均电流(补偿环路)和谷值电流控制。 要计算 CS 电阻器、您需要根据数据表对电流、LED 电流进行平均值计算。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于测量相位裕度、您可以使用环路分析器并将其注入 CS 引脚。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin-san、

    我很抱歉我的答复有延误。 也感谢您的支持。 这是非常有用的信息。  

    我与我们的客户讨论了上述问题。 我们仍然对该器件有一些疑问。

    在数据表中、它被称为关于斜率补偿的以下描述。

    如上所述、导通时间控制(准迟滞控制)可减少次谐波振荡。

    我们不理解导通时间控制为何会减少该振荡。 为什么准时会减少这种现象?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    从数据表中: "控制架构是谷值电流控制和随输入变化的单次触发导通计时器的组合
    和输出电压。"  

    由于峰值电流模式控制的工作方式高于50%占空比、因此次谐波振荡是导通时间短脉冲和长脉冲的交替变化。  如果您控制导通时间、则不能有短脉冲和长脉冲、它们由 Vin 和 Vout 决定、因此它们是固定的。

    此致、