This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:TPS23753设计问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685382/tps23753-tps23753-design-questions

器件型号:TPS23753

您好!

我的客户正在使用 TPS23753创建新设计。  他们正在使用应用手册 SLVA305C、他们有一些问题需要澄清:

  1. 在第2.6.2节中、我们如何得出 Vdrop_secondary = 0.4V?
  2. 在第2.6.4节中、我们声明 N=7 (np_s 舍入到整数)。  这是否意味着向下舍入?  我们的示例给出了原始值为7.77的7。  

谢谢、

Dan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    Vdrop 实际上是次级侧的二极管压降。 通常、我们从二极管 的数据表 Vf 曲线近似 计算平均次级电流(2A)。

    2、正确、计算的是最大匝数比、因此应用手册进行了舍入。 更进一步地说、当选择变压器时、匝数比为5.26。

    此致、

    达尔文