This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:从电源轨不能出现故障

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685541/ucd9090-slave-rail-can-t-fault-down

器件型号:UCD9090

您好,  

我们遇到了一个关于从轨不能故障的陌生问题。

这不是单个电源轨。 仍有一些电压轨具有相同的现象、但某些电压轨工作正常。

在这种情况下、我们希望在电源轨#10发生故障时关断电源轨#9。 因此、我们为电源轨9设置电源轨#10故障关断从器件。

当我们尝试将电源轨#10关断为 UV 故障时、但电源轨#9仍未关断。

这些使能信号从 UCD9090输出。

 我还使用手动 GPO 功能检查了电源轨#9的使能信号。 它是可控的。 我们可以分离硬件配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)贾菲
    昨天我已经回复 Jason。 原因是您没有为电源轨10设置故障响应、因此电源轨9在电源轨10发生故障时不会关闭。

    此致
    Yihe