This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:TPS1H100-Q1 NC 引脚

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699853/tps1h100-q1-tps1h100-q1-nc-pins

器件型号:TPS1H100-Q1

大家好、

 TPS1H100-Q1中的 NC 引脚是否在内部连接到任何位置?

这些器件是否可以连接到 GND 以帮助 TPS1H100-Q1功耗并节省 ICT 测试点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GND 和 NC 引脚之间有一个 ESD 二极管。 我相信 NC 引脚可以连接到 GND。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mahmoud、

    内部 ESD 二极管的规格是多少?

    可能会将其连接到开关输出、而不是 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 FET  在电感负载或杂散电感上关断时、输出电压可能会变化、也可能为负。 NC 引脚上没有 ESD 二极管的规格。

    建议 将 NC 引脚保持悬空。  连接 NC 引脚的目的是什么?

    此致