This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54616:PH 和 PGND 之间的 R

Guru**** 2557700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685377/tps54616-r-between-ph-and-pgnd

器件型号:TPS54616

团队、

我的客户有以下问题:

我想知道在 TPS54616上、我们应该在 PH 和 PGND 之间期望什么电阻。 我们执行 ICT 的供应商拒绝电路板只是因为电路板在某些芯片上的测量值与电路板测量值不同。 我看不到该值被调用的任何位置。

TPS54616PWP 我们的供应商一直在测量接地输出、最近发现该值已从>290K 变为大约300欧姆。 这不是数据表的一部分,但其信息和通信技术正在进行测量,而且它们是故障部件,低于>290K。 我们尚未确定"故障"部件是否符合其运行参数。 我们正在等待器件以便进行测试。

如果有任何帮助,我们将不胜感激

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    我认为信通技术测试可能不准确。  我必须知道测量的确切参数才能调用此函数、但通常情况下、您需要测量 Rdson。  您能为我提供测试的详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    我还要补充一点、它也取决于外部电路。 290k 与300欧姆之间存在很大差异。 如果 TPS54616有一个短路的 LS FET、我希望它的阻抗比300欧姆的阻抗低得多。 电流抑制速率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于对客户敏感的内容、这种做法会使客户偏离线。