This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS562201:错误*主机的节点锁定许可证无效

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702990/webench-tools-tps562201-error-invalid-node-locked-license-for-host

器件型号:TPS562201

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我尝试 使用 Webench 连接器来连接 Altium。 当我单击"激活"时、系统会提示它已激活。 当我运行仿真时、它会显示:

*错误*无法检出仿真许可证。 (许可证-1)

*错误*主机的节点锁定许可证无效...

*错误*请将新许可证文件安装到路径中:...

我看到其他人以前有过此问题、并且已发送许可证文件。 这可以通过这个论坛来完成、还是我应该通过其他方式提出要求?

谢谢、Mark

错误*主机的节点锁定许可证无效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我们很快就会向您回复此查询。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这看起来像是 WEBENCH 连接器许可证问题。 由于您在尝试激活时没有进入“登录页面”,因此已经安装的 WEBENCH 连接器可能存在一些许可证问题。

    请尝试从 Altium 中卸载已安装的 WEBENCH 连接器。
    请按照以下步骤操作:
    1.打开 Altium Designer 并选择“Extension and Updates”(扩展和更新)。
    2.单击“已安装”,然后单击“软件扩展”,找出已安装的“WEBENCH 连接器”。
    3.单击“WEBENCH”并卸载。
    4.重新启动 Altium Designer。
    5.请遵循 从 http://www.ti.com/lit/ml/snvu481/snvu481.pdf 重新安装的指导原则

    这次您将被重定向至"TI 登录"页面。 请登录以接收新的激活代码。

    谢谢、此致、
    Suganya S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我已按照您的所有步骤卸下并重新安装扩展件。 当我单击"active"时、Webench 菜单中显示它已被激活、不会重定向到 TI 网页。

    供参考:Altium 17.1.9

    连接器版本:1.0.0.70

    是否可以手动实现此许可?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我们正在处理此查询。 我们很快会回来。

    谢谢、此致、
    Suganya S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    对延迟答复表示歉意。

    请按照以下步骤清除保存旧激活密钥的注册表。

    1.打开‘Run’(运行)命令,键入 regedit.exe

    2.浏览至 HKEY_CURRENT_USER\Software\Altium \Altium Designer{0F0213E9-89F7-4D56-8FF6- F59551A2CC0B}\DesignExplorer\Preferences\WBSE\WBSE

    3.删除 WBSE 文件夹。

    4.同时删除现有安装文件夹中的 node_license 文件。 这将确保在安装扩展时需要新的激活密钥。

    谢谢、此致、

    Suganya S