This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:关于 LM76003

Guru**** 2589145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685425/lm76003-about-lm76003

器件型号:LM76003

你(们)好


我的客户将评估 LM76003。

在未向 PVIN 施加电压的情况下、可能会施加5.5V 的电压 SW 端子、因为它们会在不为其供电的情况下评估 LM76003的后一个块。
 在 数据表中、SW 端子的绝对最大额定值为-0.3V ~ Vin+0.3V。
因此、我认为我的客户的使用方法不 会观察到数据表的描述。
这种理解是否正确?
如果理解正确、是否有可能通过该使用方法来中断此器件?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、我建议限制5.5V 电源的电流。

    如果 LM76003的输入侧存在断路、则5.5V 电压将为 Cins 充电至5.5V Vdiode、电流将停止。 则在5.5V 电源上进行电流限制时、它应该是安全的。

    如果有一条从 LM76003的输入电压到某个位置的电流路径、并且电流可以持续流过内部 FET 体二极管、则可能会损坏 FET、具体取决于电流电平。 该部件不能在这种模式下工作。

    希望这对您有所帮助。

    -杨