This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有哪些三相全桥整流器触发角电路/IC 可用?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700183/what-are-available-3-phase-full-bridge-rectifier-firing-angle-circuit-ic-available

我必须设计一个三相交流/直流转换器、在该转换器中、我将使用6个晶闸管进行控制 直流电平、当前我使用不受控制的二极管(即点火角度=0) 我必须使用什么电路或 IC 来控制全部6个晶闸管的触发序列和角度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    我们 TI 的产品线不会为晶闸管制造任何触发角控制器。 多年来我一直没有看过这个地方,我不确定谁可以推荐。

    我确实在网上找到了这个对您来说可能很有趣的部分。 www.farnell.com/.../1836360.pdf

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TcA785相位控制是我之前也见过的很好的产品、但实际上我需要在单个封装/IC 中进行所有三相控制、因为这是单相控制器 IC。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    我想我们在这里不能提供帮助、TI 没有任何照明调光器之外的相位控制 IC。

    抱歉

    Peter