This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:重新编程默认值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685507/bq25895-reprogram-default-values

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25606

您好!

我发现 BQ25895能够很好地适用于我们的应用(低成本和最大5A 充电速率)、除非在断电时、相关注册表(例如、电池充电电流和输入电流速率以及禁用 ILIM 引脚)恢复为默认值。   该计划仅对 BQ25895进行一次编程、即使电池已更换、也能确保其使用寿命。  因此、如果在断电时重置注册表、该芯片就不能满足我们的需求。

TI 是否可以使用专为我们的应用定制的默认值寄存器以10-30k/年的速度生产芯片?  或者我们是否有办法做到这一点?

谢谢、

Kamron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kamron、

    bq25895是一款主机控制型充电器。 断电后恢复到 I2C 默认值是一项充电安全功能。 遗憾的是、更改默认值需要 TI 发布新版本的 IC。

    我们没有能够提供5A 电流的独立版本充电器。 但是、您可以并联两个 bq25606 3A 独立充电器、以连接其 BAT 引脚。 我建议添加一个与其中一个充电器的 BAT 引脚串联的小型0.1欧姆功率电阻器、以便它在另一个充电器之前终止、以防止两个充电器之间发生振荡、因为它们都尝试同时终止。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff 的回复和建议。 您是否知道是否有有关并联充电器 IC 的应用手册?

    您是否知道发布新版本 IC 的成本、默认值已更改? 或者是否可以在我结束时更改它们?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我  在这里写了一篇关于并联充电器的论文。  一个充电器是主充电器、另一个是从充电器。  您需要将两个输入引脚连接到输入电源、并将两个 BAT 引脚连接到电池、而不是级联选项。  您无法连接两 个 SYS 引脚、因此 一个充电器的 SYS 输出将是唯一的系统电源轨。  如  上所述、两个主要问题是终止以及 VBUS 线路上的 VINDPM。  您需要将其中一个充电器的 VINDPM 设置为低于另一个充电器、以便它们不会振荡。

    遗憾  的是、发布新充电器版本的成本高于应用的收入。  默认值不是用户可重新编程的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助!