This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 智能充电器、可在器件充满电后自动关闭其电源

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675552/smart-charger-that-automatically-turns-off-power-to-the-device-after-it-is-fully-charged

主题中讨论的其他器件:BQ25892

你好! 我是一名高中毕业生、目前注册了 PLTW 工程设计和开发课程。 在本课程中、我们需要找到问题、然后创建产品来解决该问题。 我团队的产品是智能充电器、它可以识别手机处于100%状态、然后关闭设备的电源。 我对电气工程一无所知、非常感谢您的帮助! 我想知道是否有任何电路板具有过压/过流保护功能、可以在手机达到100%后关闭电源。 我计划将此组件连接到母 USB 端口。 感谢你的帮助!

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看充电选择指南链接以选择您的充电器。 www.ti.com/.../products.html

    独立(可设置的 RC)充电器可满足您的应用需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答! 我想知道您是否对适用于 USB 输入控制型 BQ25992 I2C、2节2A 升压模式电池充电器的电路板类型有任何建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找不到 bq25992信息。 是 bq25892吗? 请开始新帖子、讨论 bq25992或892充电器。 如果您将器件型号放在帖子标题中、将会加快支持速度。