This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:当 LM5032的输入电压超过输出电压时、会发生什么情况?

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701368/lm5032-what-happens-when-the-input-voltage-of-the-lm5032-exceeds-the-output-voltage

器件型号:LM5032

前面有一个答案、即 LM5032也可与直流输入搭配使用。
当 LM5032的输入电压上升并超过输出电压设置电压 DC 400V 时、LM5032如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michifuji、您好!

    LM5032是一款双路交错 PWM 控制器、LM5032在您描述的情况下的运行实际上取决于控制器的配置方式。
    例如、在数据表中、控制器配置 为 正向拓扑。
    这意味着 Vout = N*D*Vin,因此如果匝数比(N)大于1,则通过控制占空比从大约1到非常低的值,Vout 可以大于或小于 Vin。
    借助反激式拓扑、您还可以使输出电压小于或大于输入电压。

    400V 是非常高的输出电压。 您的应用是什么?您的输入电压范围是多少?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    输入电压为直流150V-800V。
    应用与电池相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michifuji、您好!
    我相信我在最初的帖子中回答了您的问题、所以我将结束这一主题。
    如果您有进一步的查询、请打开一个新主题。
    此致
    John