This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3225的输出为2.52或2.6V

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3225, REF3425, TPS63002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676027/the-output-of-ref3225-is-2-52-or-2-6v

主题中讨论的其他器件:REF3225REF3425TPS63002

ref3225的输出错误,输入电压为5V (VCC3),但昨天 ref3225的输出为2.6V,今天 ref3225的输出为2.52v,请帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ,在之前的 PCB 版本中、我们使用两层、我们获得稳定的电压输出(2.5V)、但现在我们更改为具有更多内部电气层的四层电路板、但我们获得了 REF3225 (2.52V 或2.6V)的电压输出、在两个版本中、原理图是相同的、唯一的区别是 PCB 层。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liufeng28、您好!

    REF3225对启动条件很敏感。 这可以在 REF3225数据表的第9页上看到。 一种解决 方案是添加 RC 滤波器、如下面部分所示。

    我建议使用 REF3425。 REF3425与 REF3225引脚对引脚兼容、并且具有改进的规格、并且不具有输入电压斜坡灵敏度。

    -Marcoo Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、最后一个 PCB 板(双层板)使用图23的原理图、但 REF3225的输出不正确、所以 根据您的建议、RC 滤波器将被移除、然后 REF3225的输出是正确的、不过这次我们使用了 四层(包括两个内部电气层)、原理图与上一版本(无 RC 滤波器)相同、但输出除外 不正确
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liufeng28、您好!

    我们最近在 这里有一个类似的主题 、可以为您提供更多详细信息。

    您是否对 电源电压有任何类型的缓慢电源电压斜升或电流限制?

    -Marcoo Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当我们从 tps63002获得电压(5V)时、我们需要 PPTC 来保护组件,、然后 PPTC 之后的电源将为 REF3225供电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LIufeng28、

    这可能是问题的原因、REF3225对缓慢斜坡 Vin 敏感。 我更幸运地获得了更快的斜坡速率。 如果电流受到限制、有时会出现问题。 REF3425可解决您使用 REF3225时遇到的所有问题。

    -Marcoo Z