This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL598:TL598

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701547/tl598-tl598

器件型号:TL598

尊敬的:

我们已经使用 TL598QD 很多年了、现在我们认识到它只提供商业版本、工作温度为0°C 至+70°C。我们能够在 -40°C 温度下测量由 TL598CD 组装的电子产品并测试严格功能。

我有疑问。为什么停止生产 QD 版本? 这 是因为对该变体 IC 的需求很小吗? 我们是否可以假设该 IC 的生产过程从一开始就保持不变,因此我们在-40°C 下的测试将会成功?

谢谢你。

此致

Jaroslav Mrhalek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaroslav、

    当数据表从修订版 C 修改为修订版 D 时、TL598Qd 似乎从产品系列中删除

    我找不到这样做的商业原因。 正如您所说、在扩展温度范围内进行测试可能需要很小的需求和额外的成本。

    但是、QD 版本中使用的基本芯片与您现在在 CD 版本中使用的芯片相同、这两种芯片都是 SOIC 封装。

    我从修订版 C 数据表中复制了该表、它显示了该信息。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaroslav、
    由于没有关于此帖子的更多信息、我将关闭它。
    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子
    此致
    John