This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A:OVP 时 SS 运行

Guru**** 2606605 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700953/ucc2818a-ss-operation-at-ovp

器件型号:UCC2818A

大家好、

请告诉我检测到 OVP 时 SS 引脚的光电。

SS 电容器是否已放电?

此致、

Hidekazu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hidekazu Someno
    UCC2818A 有一个双功能 OVP /EN 引脚。
    如果输入电压大于 VREF+0.5V、则禁用 PWM 输出。
    如果输入电压被拉至1.9V 以下、那么 PWM 被禁用并且 SS 电容器被放电。
    数据表的第9.3.5.8节对此进行了说明。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hidekazu Someno
    由于自您上次发布以来已有3周时间、我将关闭此问题。
    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子。
    此致
    John