This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:电流共享测试

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700576/ucc28070-current-share-test

器件型号:UCC28070

您好!

请建议如何测试 UCC28070的电流共享功能。 通常、我们可以向电流共享引脚注入电压、以查看输出电压变化。  是否有引脚可用于测试电流共享功能以及如何测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuang Qui、
    您可以通过在每个升压电感器上放置一个电流探头并在示波器上查看电流波形来测量使用 UCC28070的设计的电流共享精度。 或者、您也可以在各种功率级别下运行设计、最高可达全功率、并可在 Vmin 至 VMAX 的线路电压下运行设计、并测量每个交错部分的温度。 如果一个部分的运行温度高于另一个部分、则这表示电流共享不良。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的及时回复。 由于 UUT 限制、很难测量升压电感器电流。 请告知任何引脚都可以显示当前值?
    由于我们的 UUT 使用单个 UCC28070控制器、因此可以并行处理一些 UUT 的多相位。 是否可以在单个 UCC28070 UUT 上仿真电流共享功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang Qui、

    您可以查看 CAOA 和 CAOB 引脚。
    这些是 A 相和 B 相的电流放大器的输出、它们应该具有相同的峰值并且相位差为180度。

    希望这对您有所帮助

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    如何在 UCC28070之间实现电流共享? 我刚刚看到、在多相应用中 IMO 引脚短接在一起、这是唯一与引脚电流相关的引脚电流、它是否用于电流共享?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuang Qui、
    如果您希望在多个 UCC28070之间共享电流、则需要一个主时钟来驱动 UCC28070的 SYNC/RDM 输入、如数据表的图18所示。 IMO 引脚是电流环路的参考信号。 您需要将所有 IMO 引脚短接在一起、但您还需要主同步时钟、以便所有相位都是交错的。
    如果没有这个时钟、一个模块将漂移高、提供更多电流、而另一个模块将提供更少的电流。
    这是保证模块间电流共享的唯一方法。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我们在多相应用中具有外部同步时钟。 如图18所示、VAO、VSENSE、VINAC 引脚也短接在一起、请告知对于多相不同 UCC28070的每个 VAO、VSENSE、VINAC 引脚、是否可以将它们短接在一起? 有什么影响?
    对于 IMO 引脚、它是否可用于测试电流共享功能、例如在 IMO 引脚上注入电压以查看升压输出电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuang Qui、
    请使用计算器工具和图18中所示的应用
    否则、您的应用将无法准确共享电流。
    IMO 引脚不能如您描述的那样使用。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuang Qui、
    由于自您上次发布以来已超过3周、我将解决此问题。
    如果您有进一步的疑问、请打开新的帖子。
    此致
    John