This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速 ADC 和 DAC (4GHz>)

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700523/high-speed-adc-and-dac-4ghz

主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200ADC12DL3200

我想在雷达技术研究中考虑高速 ADC 和 DAC。

ADC 采样时钟它正在搜索能够输入4GHz 并具有低延迟的器件。
DAC 也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hosoki、

    ADC12DJ3200可接受高达6.4GHz 的采样时钟、DAC38RF8x 可支持9GHz 的采样时钟。 这两种器件都使用 JESD 接口来传输数字数据。 延迟要求是什么?

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我想使接口 LVDS 成为可能、因为我想实现高延迟。
    但是、LVDS 认识到大约1Gbps 是限制。

    4GHz 的最佳配置是什么?
    ADC 是否为并联2GHz? 在这种情况下、时钟器件、接线等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hosoki
    ADC12DL3200是一款新型 LVDS 接口 ADC、可支持1个高达6.4GSPS 的输入或2个高达3.2GSPS 的输入。
    有四条12位 LVDS 数据总线。 每条总线的运行速率高达1600Mbps。 每个数据总线都有一个相关的输出 DCLK 信号和选通信号、以简化 FPGA 中的捕捉对齐。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您联系我们。
    考虑。