This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2700MT-ADJEV:连接负载时的输出压降

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS61088, LM2700MT-ADJEV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702967/lm2700mt-adjev-output-voltage-drop-when-connecting-a-load

器件型号:LM2700MT-ADJEV
主题中讨论的其他器件:TPS55340TPS61088

我将电路板连接到 Vin=4.2V、输出电压为8V、但当我将负载连接到输出电流为1.1A 时、输出电压降至7.2V。 为什么会发生这种情况? 该板应提供高达17V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dani:

    它会触发该器件的电流限制。 请查看数据表的图7。 在室温下、当 VIN=4.2V 且 Vo=8V 时、电流限制大约为2.17A。 这就是输出电压降至7.2V 的原因。
    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    但我的输出电流是电流限制的一半、1.1A、因此输出电压不应下降、因为我没有超过限制、这是不是正确的?

    此致、

    Dani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dani:

    输出电流为1.1A。 输入电感器直流电流应为 Vout*Iout/Vout/effi。 因此、计算得出的电感器电流将约为2.4A、高于电流限制。
    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    电感器的公式来自哪里? 我认为电流限制是在转换器的输出端、而不是在输入端。

    此致、

    Dani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dani:

    开关电流限制表示流经 MOSFET 的最大电流。 在升压转换器中、电感器峰值电流流经 MOSFET。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    电流限制能否以某种方式增大?

    此致、

    Dani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dani:

    开关电流限制不能增加。 请告诉我输入电压范围和输出电压、负载电流以及其他要求。 我将为您找到另一个器件。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    输入电压来自额定电压为3V 至4.2V 的电池、输出电压为8V、我们将有2个应用、一个用于1.1A 的输出电流、另一个用于1.2A。 目前、TPS55340转换器在1.1A 负载下的效率为76%、在1.2A 负载下的效率为80%。

    此致、

    Dani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dani:

    TPS61088是您的应用的理想选择。 效率将高于 TPS55340。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    谢谢你。 顺便说一下、开关电流和输出电流之间的关系是什么?

    此致、

    Dani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dani:

    对于升压原型,电感器直流电流优于 Vo*io/(Vin*Efficiency)。 当 MOSFET 导通时、电感器电流流经 MOSFET。 您可以参阅以下培训视频: training.ti.com/topology-tutorial-what-boost

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经尝试过其他应用、将 Vout=5V @ 0.8A 和 Vin=4.2V。 我假设未超过开关的电流限制、即2.4A、效率图显示的值约为91%、但我测量了86%。 我是否认为有问题?
    此致、
    Dani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dani:

    您要测试哪个板? 它是 EVM 吗?
    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、LM2700MT-ADJEV。

    此致、

    Dani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dani:

    现在、我使用了 EVM 并在 Vin=4.2V、Vo=5V@800mA 条件下测试效率。 开关频率设置为600kHz。 效率结果为90.17%。
    您测试的开关频率是多少? 较高的开关频率将导致效率降低。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    开关频率的跳线位于600kHz 站点上。

    此致、

    Dani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dani:

    如果 EVM 上没有任何其他变化、请注意测量方法。
    使用独立的 DMM 来测量电路板上的输入电压和输出电压。 请勿读取电源电压、因为电源线有压降。
    2.使用独立 DMM 测量输入和输出电流。 电流显示在电源上、电子负载不可信。

    此致、
    Zack