This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 外部时钟

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674877/external-clock

器件型号:TPS54240

你(们)好

我的客户有疑问。

因为有可能丢失、我希望尽快得到答复!

客户希望使用 TPS54240的外部同步时钟功能。
(CLK=360kHz RT= 330kΩ μ s)

在数据表中、有必要终止50 Ω。
但是、在当前使用时钟驱动器时、驱动能力不足、时钟电平降低。
这是 Ω 50 μ A 的强制要求吗? 更改电路是否没有问题?
kΩ、将330 kΩ+ 50 Ω 的器件更改为165 kΩ+ 165。

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您的时钟驱动器会如何发生故障。 如果您的时钟驱动器无法通过低阻抗接地、则可以不使用50欧姆电阻。 如果时钟驱动器发生故障、开关将以数据表第24页图41中 Rfset 设置的频率运行。

    但是、如果外部时钟源未能对地开路、则在没有50欧姆电阻的情况下、RT/CLK 引脚对地具有高阻抗。 振荡器无法正常工作、器件将以非常高的频率运行。

    我认为可以使用可由时钟源驱动的更大端接电阻器。 然后减小 Rfset 值、以便在发生外部时钟故障时、这两个值的总和设置正确的频率、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    "TPS54240"数据表上的图41具有使用外部时钟的电路和常量。
    在该电路的 RC 串联电路中、有10pF 和4k kΩ Ω。 是否可以将此10pF⇒100pF 更改?

    作为问题的背景、客户输入外部时钟380 kHz。
    负载@2.4A 时、应用外部时钟时、TPS 54240停止工作。 此外、当外部时钟电路设置为10pF⇒100pF 时、问题就迎刃而解。
    如果更改为100pF、您是否遇到问题?

    最恰当的考虑
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您只是将时钟上升沿的时间常数从0.04us 更改为0.4us。 对于380kHz 时钟频率、我认为应该可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我想您的回答可以接近。
    我想请您参考一下、以便将来获得支持。
    根据外部时钟的频率、是否需要更改 RC 串联电路的常数?
    如果你需要改变它,我想知道应该改变什么样的想法。

    最恰当的考虑
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您不必根据频率更改 RC。 RC 仅影响边沿变化的速度。 如果 RC 时间常数较长且频率较高、则边沿可能没有足够的时间上升到特定水平、并且您可能会遇到不正确的频率问题。