This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002D:单节电池配置

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002D, LM317, BQ2002, TPS7A8101, BQ2002C, BQ2002T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668982/bq2002d-single-cell-configuration

器件型号:BQ2002D
主题中讨论的其他器件: LM317BQ2002TPS7A8101BQ2002CBQ2002T

你(们)好  

我们的客户希望将此器件与单节镍氢电池配合使用。 不过、数据表中提到了2V 时的情况、如下所示。

这是否可以与单节电池(=1.2V 典型值)一起使用?

如果可能、我们是否需要 BAT 引脚上的 RB1和 RB2电阻器?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不使用电阻分压器网络 RB1和 RB2。
    IC 仍将由5V 电源供电、并控制电池的电流源电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的支持。

    如果不需要 RB1和 RB2、我们是否可以将电池直接连接到 BAT 引脚?

    如果能够做到这一点、单端电压 VBAT 始终处于 VMCV (2V)范围内。 (它只是始终处于充电状态。) 有可能吗?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您能否回答上一个问题?

    关于上一个问题、您是否认为该器件(BQ2002D/T)适用于低电压电池(典型值1.2V)镍氢电池等单节电池?

    此致、
    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    bq2002将控制将为电池应用充电电流/电压的外部电流源。 这通常是配置为电流源的 LM317。 电池电压将直接施加到 BAT 上。 建议在电池和引脚之间添加一个电阻器位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的快速回复。

    >电池电压将直接施加到 BAT 上。 建议在电池和引脚之间添加一个电阻器位置。

     我 不理解如何在 BAT 引脚和电池之间添加电阻器。 这是否意味着串联添加? (以下配置是吗?)

      

     此外、如果电池(单节=1.2V 典型值)直接连接到 BAT 引脚、则 BAT 引脚电压始终低于 VMCV (2V)。

     我认为即使充满电、该状态也始终是充电状态。 这就是我问该器件是否适用于单节电池的原因。

    如果我的理解不够、您能给我建议吗?

     

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我还有一个问题。 (很抱歉、当您这么忙时会打扰您。)

    如上所述、您推荐将 LM317用于电流源。 TPS7A8101也可以用于电流源吗?
    (CC 信号 从 CC 引脚在充电状态启用 TPS7A8101。)

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我正在实验室中将 bq2002设置为单节电池配置、以评估其中的一些内容。  您的充电电流是多少?

    在此配置中未使用 TPS7A8101。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢您的支持。

    我将检查向客户提供的充电电流。 然后、我将通知您。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我得到了信息。
    电流镜的充电电流为600m~700mA。 它们将使用3700mAh~4500mAh 镍氢电池。
    请告诉我、单节电池配置在您的测量中是否更好。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    您对此有任何更新吗? 您是否在评估中获得任何结果?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间

    我有一个2节电池版本可以工作、但单节电池版本有问题。

    将在本周尝试获取更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的支持。 我知道您非常忙。 但是、我们的客户将使用单节电池版本的此器件。

    如果该器件不接受单节电池版本、因为该器件的 VMCV_MIN 为2V、我需要建议使用支持单节电池的另一个器件。

    我知道您需要尝试使用电路板。
    但是、您认为该器件的 VMCV 是否能够改变以支持单节镍氢电池?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAT 电压将是 由 RB1和 RB2针对多节电池配置提供的单节电池电压表示。 对于仅使用 RB1的信号单元、RB2为开路。

    即使在单节电池配置中、如果电池电压达到2V +/-5%的最大电池电压(VMCV)、充电也可以终止。 但典型的镍氢单节电池电压(1.2V 至1.6)将低于该点。    电池电压下降或电池温度上升会终止快速充电。

    bq2002D 将使用温度上升率。 热敏电阻(NTC)与电池接触以监控温度。

    bq2002C 将使用电芯电压降或负增量电压。 BAT 引脚上监控的电池输入电压。

    2V 的 VMCV 适用于两者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill-San,您好!

    感谢您的善意支持。 这是非常有用的信息。

    我可以再问两个问题吗?

    您提到的配置如下所示。  

     但是、我们如何计算 RB1? RB1的用途是什么?

    2.如上所示、您选择了 BQ2002D 和 BQ2002C。 为什么未选择 BQ2002T?

      您是否有任何理由不选择 BQ2002T?  因为 BQ2002T 是客户的选择之一。

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamanoto-San
    问得好
    1) 电阻器 RB1、我建议使用10k 来限制电流、并在需要时提供选项。
    2) bq2002D 和 bq2002T 具有几乎相同的特性。 T 器件具有使用脉冲涓流电荷进行充电的附加功能。
    感谢您对此事的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill-San,您好!

    谢谢! BQ2002T 也可以使用。 是这样吗?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamanoto-San

    是的、没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill-San,您好!

    谢谢!
    我将与客户讨论此配置。
    如果我收到客户的新问题、我将发布新问题。

    感谢您的善意支持。

    此致、
    本志本