This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCc256304:开关操作

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673271/ucc256304-switch-operation

器件型号:UCC256304

你好。

我对 UCC 256304有疑问。

对于 EVM、输入电压为390V (典型值)。
我们正在对 UCC 256301 EVM 进行改造、因为我们希望在110V 下使用。

输入:AC 85 - 115V (100 VDC)
输出:考虑两个60V 和12V 输出。
将 EVM 变压器更改为规格。
我们正在考虑添加具有60V 输出板的输出板。
反馈通过12V 输出完成。
此时、
我更改了变压器、共振线圈谐振电容器、
 VCC 的电阻、
器件 UCC 225630-4等
并确认了运行情况。
因此、它成为随附的波形。
我没有按预期行事。
60V 假设在30V 时输出、12V 假设在6V 输出时输出。
该波形具有附加的波形。
这种波形的原因是什么?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../Microsoft-PowerPoint-_2D00_-UCC256304.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    感谢您关注 UCC256304。 控制器正在检测故障并每秒尝试恢复一次。 我建议检查 BW 引脚和 ISNS 引脚波形、以查看控制器是否检测到 OCP 保护或 OVP 保护。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    感谢您的回答。

    BW = 0V、VCC = 26.6V
    它似乎是从 HV 向 VCC 供电。
    IC 似乎没有上升到未切换的状态。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    是的、控制器将从 HV 引脚向 VCC 提供电流、作为其启动的一部分(在这种情况下、将重新启动)。 您是否有机会查看 ISNS 引脚? 它可能会检测到 OCP 故障并导致控制器停止切换。 修改 EVM 时是否调整了 ISNS 参数?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    您是否有机会查看 iSNS 参数?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    由于几个星期以来我没有从你们那里听说过这个主题,我将继续结束这一主题。 如果您需要进一步的帮助、请随时开始发布新帖子。

    此致、
    本·洛夫