This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-B0:如果不使用单通道、则会连接

Guru**** 2459140 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-B0, LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672986/lp8758-b0-hoe-to-connection-if-not-used-1-channel

器件型号:LP8758-B0
主题中讨论的其他器件: LP8758LP8758-E0

您好!

当使用降压0、1、2并使降压3未使用时、
您建议如何连接 VIN_B3、SW_B3和 FB_B3引脚?
以下连接是否存在问题?
是否有任何推荐的寄存器设置?
----------
VIN - B3 = VIN
SW_B3 =悬空
FB_B3 = GND
----------

或者、如果是 LP8758-B0版本、 我是否无法 使1核未使用?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    对于 LP8758-B0、无法禁用其中一个内核。 降压内核1、2和3由主内核 BUCK0控制、因此主内核将覆盖除电流限制之外的从内核的任何其他设置。

    此致、

    Jari Niemelä í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JARI-SAN、您好!

    感谢你的答复。
    在数据表 P.30的8.6.1.3 BUCK 0_CTRL1的 BIT0部分中、它的写法如下。

    我了解到这将在三相操作配置时强制进行三相操作。
    在本例中、三相配置指的是什么?

    我们客户的条件是 Iout = 5A 至6A、
    他们 正在考虑通过减少1或2个通道的外部电路(电感器和电容器)来减小电路面积。

    我想知道外围电路是否可以减少。
    如果可能、 我想知道引脚的处理和必要的寄存器设置。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    LP8758-B0是四相配置。 对于三相配置、我们尚未发布通用器件。

    三相意味着 BUCK0、1和2输出连接在一起、BUCK3是单独的。 因此配置实际上是3+1

    有关 不同 LP8758相位配置的参考、另请参阅此文档链接。

    如果您想了解有关这些不同配置的更多信息、请联系您当地的 TI 销售团队以获得进一步支持。

    此致、

    Jari Niemelä í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JARI-SAN、您好!

    很抱歉 我迟到了。
    我知道 BUCK 0 _ CTRL 1中所述的强制多相操作强制使用与每个 LP 8758系列对应的相位数运行、这是正确的吗? ("三相配置中的三相"是否指 LP8758-C0?)

    然后、LP8758-B0在 Buck 0_FPWM_MP=0的"自动相位增加和减少"下运行时会出现什么行为?

    此外、使用 LP8758-B0时、电感器是否需要用于4通道的等效产品?
    请告诉我您是否有任何有关减小电路面积的提示。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍期待您对我的帖子的回复。
    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    很抱歉我的答复很晚了。

    是的、三相配置是指 LP8758-CX 版本。

    自动增相和减相是该器件的一项功能、用于测量每个相位的负载电流、并基于该功能来增加或减少有源相位、从而保持最佳效率和负载电流输送。

    对于 LP8758-E0 buck3电感器、该器件旨在与所有降压转换器上的类似电感器搭配使用、但如果满足启动和关断降压转换器所需的电感和负载电流、则可能会有机会为 buck3更改不同的电感器。 但这是高度实验、我希望客户验证其应用程序的正确功能。

    此致、

    Jari Niemelä í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JARI-SAN、您好!

    感谢你的答复。
    很抱歉、您是否可以建议电感器 B0版本?
    它是我们的客户使用的 B0版本。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    我们在 LP8758-B0数据表中提供了几个良好的电感器选项。 但是、由于降压设计要求在特定条件下得到了验证、因此我们坚持这些要求。 我的意思是电感值和电感变化被指定在特定的限值之间。

    我在 Murata 找到了一些可能可用的330nH 电感器。 DFE201612E-R33M 具有超过4A 的额定电流、并且在负载电流范围内电感似乎相当好。

    我再次阅读您的原始帖子、并注意到客户负载总计为5-6 A。 这意味着所有4个降压转换器将同时激活并平均共享负载电流。 这也迫使在每个降压转换器上使用类似的电感器、以使所有降压转换器相似。 此外、建议使用可在4ph 模式下运行的-B0器件、该器件还具有高达6A 的静态负载。

    此致、

    Jari Niemelä í a