This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002:具有2节 AA 镍氢电池的 USB 充电器

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002, LM317, BQ25600D, BQ25600DEVM-771, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702700/bq2002-usb-charger-with-2-series-aa-nimh

器件型号:BQ2002
主题中讨论的其他器件: LM317BQ25600DBQ25600DEVM-771BQ25895

大家好、我正在尝试设计一款由2节镍氢电池供电的手持设备。 连接时、需要使用 USB 为2节镍氢电池充电。

BQ2002是否是最佳选择?

我很可能不会在设计中放置热敏电阻,bq2002是否可以在没有热敏电阻的情况下工作?

我的电路板上的空间也很有限、您能否推荐一个充电 IC 来产生更简单或物理尺寸很小的电路? bq2002评估板(DV2002L2/TL2)看起来非常大、我认为 LM317采用的是大散热器? 您能否建议使用较小尺寸的 LM317替代器件通过 USB 5V 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harry、

    BQ2002没有 USB 检测。 如果您熟悉微控制器、则可能需要考虑对用于镍氢充电曲线的充电器 bq25600D 进行编程。 这不是一项简单的任务、但它可能是最佳选择- BQ25600D 将为您提供 USB D+D-适配器电流检测功能;由于效率高、无需散热器;采用2.0mm x 2.4mm WCSP 封装的 BQ25600D 为您提供小解决方案尺寸。

    此致、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我认为 BQ25600D 也是更好的解决方案。 我对微控制器很满意、只是对 USB 不太熟悉。 我还有几个问题。

    我已经阅读 了 BQ25600D 数据表和评估板文档、他们没有提到任何有关镍氢充电的信息。 在哪里可以找到有关镍氢充电的文档以及如何将其设置为镍氢电池配置文件的说明?

    我需要 USB D+和 D-作为 PC 和微控制器之间的数据、PC 将作为主机。 BQ256000将使用 D+和 D-线路进行检测、对吧? BQ256000不会影响 PC 和微型校正器之间的通信?

    我计划从 DigiKey 获取 BQ25600DEVM-771、是否可以将其配置为为为为镍氢电池充电?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里

    D+D-检测有助于找到 USB 端口、非标准适配器和 DCP 的电流能力。 检测在出现 VBUS 后的第一个1秒内完成。 D+D-将在检测后为高阻态。 如果处理器在第一秒内能够达到高 Z DP/DM、则充电器 D+/D-不会影响 PC 和微控制器之间的通信。 您可以对充电曲线进行编程、以便为镍氢电池充电。 您还可以查看采用 QFN 封装且具有集成 ADC 的 BQ25895。

    此致、

    Eric