This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:合格放电后、周期计数不会增加

Guru**** 2606445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704244/bq34110-cycle-count-does-not-increment-after-qualified-discharge

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好,在配置调整和充电/放电周期中花费一周时间后,我无法获得 Cyclecount()报告递增。

我知道您需要数据、因此我需要提供哪些数据、以便帮助我评估这些数据? (图像 srec、充电/放电日志等)

谢谢、-Pete U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要 gg 文件和日志文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 sluubc9.pdf、这将需要大约3天的时间进行整合、我将在准备就绪时发布。
    谢谢、-Pete U
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    该应用手册与您尝试使 Cyclecount()递增的操作不完全相关。 如果您已经知道您的化学 ID、它用于收集 GPCRA 工具在计算优化的 Qmax 和 Ra 值时将使用的数据。
    为了尝试了解您的 Cyclecount 不会递增的原因、您只需在电池循环期间使用 bqStudio 记录监测计寄存器、然后向我们发送从 bqStudio 的"Data Memory"选项卡导出的日志以及.gg.csv 文件、以便我们可以查看您的配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dmax:上周、我正在收集周期日志以提交、当时我发现我的电池组甚至不符合规格(在25%额定负载下、电池组的电压大约为1/2)。 这可以解释一些问题、我只是没有看到、因为我的周期负载要低得多。

    我从我们的供应商处订购了另一个包装、但我尚未收到、这就是为什么我没有对此做出回复的原因。
    一旦我收到新的包、我就会发布日志。

    谢谢、-Pete U
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    如果您在收到新的包裹时遇到问题、您是否介意关闭此 TT 并创建新 TT?

    此致、
    David