This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:如何构建同步移位时钟

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675150/ucc28070-how-to-build-synchronous-shifted-clock

器件型号:UCC28070

你(们)好  

想要使用三个级联形成6桥臂交错 PFC 的 UCC28070、是否有任何经过验证的电路可获得120度移位时钟?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、shusun qu、

    我们没有展示如何生成 UCC28070 120度、6相交错版本的参考设计。

    我建议您将此查询发布在其中一个数字论坛上、并征求有关如何生成主时钟信号的专家建议。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    通过三个级联的 UCC28070设计一个六相交错 PFC、目标输出为10kW、如何使用电子表格计算参数? 我能否仅使用3.3kW 作为计算输入来获取电压环路补偿参数和 RIMO、并将电流补偿参数复制到全部三个电流环路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shusun、

    你是对的。 使用计算器工具中的3.3kW 作为功率要求。 这将为您提供正确的补偿组件值和最大功率设置的正确 RIMO。

    此致

    John