This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:BQ27441-G1

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703948/bq27441-g1-bq27441-g1

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

尊敬的:  

我担心的是 bq27441。

它是否与锂聚合物电池兼容?

如果我使用 锂聚合物电池而不是锂离子电池、有哪些限制?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27441通常与锂聚合物电池兼容。 但是、性能取决于具体的化学物质。 您必须运行一个学习周期和一个恒定电流放电周期来验证电池的性能、以确保电池正常运行。

    您的 SOC 精度要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 chem id 匹配良好、监测计应能够达到5%的精度。 请运行 gpcchem 中概述的测试、以确定该监测计的默认 chem ID 是否足够接近。

    谢谢
    Onyx