This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2004H:镍氢电池充电器问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2004E, BQ2004H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669360/bq2004h-nimh-battery-charger-issue

器件型号:BQ2004H
主题中讨论的其他器件:BQ2004E

我设计了一个具有 BQ2004H 的电池充电器 、用于10节镍氢电池8Ah。 我发现充电器在充满电之前会一直停止快速充电、而数据表中的表中的时间似乎会发生变化。 例如,我将 TM1和 M2设置为低/低,快速充电安全时间应为325min,但它始终在150min 停止,这用于下一级别设置。 但是、如果我更改为"浮动/低电平"、该值应为154分钟、那么快速充电将在69分钟停止。

因此、我的实验中的快速充电时间为150分钟、69分钟、35分钟、17分钟、9分钟、 77分钟、37分钟、9分钟 所有这些都只是本来应该的时间的一半。 有人可以给我一个想法吗?

 a)收费率: C/8

    ΔV 端接:-k Ω 方法和 C/8

 c)自动放电 和 温度终止 未使用。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信您的测试数据。 数据表可能存在错误。 我订购了一个板来检查它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!尊敬的:

    感谢您的回答。

    很抱歉、上述时序与 BQ2004E 有关。 我正在使用 BQ2004H、所有引脚上的基准值都是可以的。 但快速充电会在一段时间后终止、但电池永远不会充满电。 电路完全基于评估板。  

    e2e.ti.com/.../EVB2004E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我订购了两个 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢你能抽出时间。

    请在这个问题上作为紧急事项向我提供帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 当电路板出现时、我将告诉您测试结果。 然后、我将要求设计团队进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang5577、

    仍在等待您的回复。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修复了立即订购 EVM 时遇到的小问题。 我希望我能很快获得该板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我今天下午获得了 bq2004H EVM 并检查了快速充电计时器。 快速充电器计时器正确。
    您是否会订购 EVM 以检查提前终止问题? 使用 EVM、您可以确认是充电器电路问题还是电池组问题、因为伺服终止方法与电池组相关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个 EVM 板 DV2004HS1。 我复制了电路并设计了一个 PCB。 在两个电路板上、所有模式下的所有引脚电压都是相同的。 当通过将 VSEL 引脚连接到 GND 或 VSS 来禁用电压终端模式时、IC 需要一段完整的时间(650分钟)为电池组充电。 否则、通过将 VSEL 保持悬空(负增量电压终端)、IC 可在10-30分钟内终止快速充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "将 VSEL 保持悬空(负增量电压终端) IC 会在10-30分钟内终止快速充电。"
    EVM 是否存在相同的早期终止问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    我的提前终止问题已得到解决。 我的充电器现在运行良好。 问题是我使用非稳压 VCC 为 IC 充电、将这个非稳压开关基极 IC 替换为线性稳压器 IC "L78L05"可以解决我的问题。
    谢谢