This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:12V 时的 BQ25120A 性能

Guru**** 2590160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25120, LM2840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700845/bq25120a-bq25120a-performance-at-12v

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ25120LM2840

您好!

我一直在查看 BQ25120A 的数据表 、以评估它是否可用于在由12V 汽车电池供电时为锂离子电池充电。 IC 似乎已针对5V 运行进行了优化。 此 IC 是否用于恒定12V 输入? 如果是、是否有任何数据可供参考?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sriya、

    不可以、bq25120A 不用于恒定12V 输入。 建议的输入工作电压范围仅为3.4-5.5V (数据表中的表8.3)。

    此致、
    张安杰洛
    应用工程师|电池充电产品
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    是否有可建议使用 +12V 或+24V 车辆电池 为锂离子 AA 电池充电的充电 IC?

    谢谢、

    Sriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sriya、

    您能给我提供有关需要哪些规格和功能的更多信息吗? 例如、充电电流是多少、充电器应该是独立的还是主机控制的? 此外、充电器是否需要同时处理+12V 和+24V、或者如果充电器只处理+12V、是否可以?

    此致、

    张安杰洛

    应用工程师|电池充电产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Angelo、我们决定使用 SIMPLE SWITCHER (LM2840)从12V 或24V 电源为 BQ25120 IC 供电