This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:BQ78PL116

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116, BQWIZARD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703128/bq78pl116-bq78pl116

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件: BQWIZARD

您好!

在 bq78PL116数据表(slusab8b、第19页)中、扩展寄存器0x50、0x51和0x52的数据类型为 R/W 但在技术参考文件(slu481、第56页)中、这些寄存器是只读的。

请提供建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    很抱歉、我们花了很长时间才回复此主题。 TRM 正确、它们是只读寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    当我尝试读取安全状态0x51时、我无法获得正确的值、而所有其他扩展寄存器都可以读取。

    我注意到在 bqWizard 界面屏幕中、安全状态有4个字节、但扩展命令读取2个字节、这很重要吗?

    您能否告知我如何通过扩展 SBData 命令正确读取安全状态(0x51)寄存器?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    它在寄存器之间进行拆分、因此上部寄存器中有2个字节、下部寄存器中有2个字节。