This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A:Ucc27524故障率

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779, UCC27524A, UCC27524, UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673255/ucc27524a-ucc27524-failures-rate

器件型号:UCC27524A
主题中讨论的其他器件:TIDA-00779UCC27524UCC27531

尊敬的 TI 团队:

      我们正在 根据参考设计开发 TIDA-00779。 在此 MOSFET 驱动器部分、我们使用的是 ucc27524a 而不是 ucc27531D。

并测试了高达2A 的负载、但在这个 ucc27524A 中 Vcc 与 GND 短路的情况非常频繁、并且失败了10次。 建议使用最适合于 ucc27524的电路。

Ganesh

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    感谢您关注 TIDA-00779和 UCC27524A。 我是此器件的应用工程师、将帮助您解决此问题。
    您将在此 PFC 升压 TIDA 中使用524A 来驱动2个并联低侧 FET、而524A 在每次施加2A 负载时都会遇到 VDD-GND 短路。

    从 TIDA-00779 (表1)更改了哪些关键系统参数?
    施加负载后、发生故障需要多长时间? 除了 VDD 之外,是否还有其他任何损坏的引脚,例如 OUT/B?

    VDD-GND 短路的发生方式有多种。 首先要做的是在短路故障期间验证 VDD 上的电压。 VDD 绝对最大值为20V、任何超过此电压的任何时间都可能损坏器件。 故障期间的 VDD 电压是多少?

    您能否分享您的原理图以便我进行回顾? 如果原理图审阅没有告诉我们什么、那么我们可能需要在工作台上测试并观察一些范围、以找出导致这种情况的原因。 GND 可能反映负电压、VCC 调节不良、OUTA/B 可能超过额定值、功率耗散过高等

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    感谢您的即时响应、我们正在按照 TIDA-00779进行工作、表1中没有更改关键系统参数。
    此外、这在加载时不会失败、在打开 PFC 期间会失败、如果 PWM OUT/B 在该时间禁用、也会失败。此处随附的原理图可供您参考、建议您的想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_7E002400_pfc.docxe2e.ti.com/.../pfc.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    感谢您的更新和原理图。 TIDA-00779的原理图提到了两种不同驱动器的配置、一种是 UCC27531和 UCC27524A。 下图突出显示了这一点。

    所示的引脚实际上是 UCC27531的引脚分配、UCC27531是单分离输出驱动器、在该驱动器中需要 R44 (与原理图上的 R120相同)来灌入电流。 如果使用 UCC27524A 、则不会组装 R44、因为每个功率 MOSFET 都有一个驱动器通道。 由于组装了 R44、一些关断电流会流向 VDD、而不会对器件造成 GND 损坏。

    请告诉我这是否能解答您的问题!

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

        实际上 、在我们的原型板中、我们没有填充 R44。(根据您的说明)

    我们将根据您的 TIDA-00779进行测试。

    谢谢  

    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    感谢您的更新。 您是否知道故障期间的 VDD 电压是多少?

    在故障期间、您能否共享 VDD 和两个输出的范围?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    只是想看看这个问题是否有任何进展?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeffery、
    这是我们在打开 PFC 系统期间捕获的波形、但故障发生在打开辅助电源时的理想情况下。
    在负载期间、每当我们交叉负载超过2-4A 时、IC 就会出现、有时在打开 PFC 期间、有时在理想条件下、IC 会出现故障。

    谢谢、此致
    Ganesamurthy.S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    感谢您的更新、为了确认示波器屏幕截图、这是 VDD? GND 位于此范围的哪个位置、或者您能否确认 VDD 达到多高?

    此外、您所参考的辅助电源是连接到 J12的5V 电源还是连接到 J8的12V 电源?

    我注意到、TIDA-00779需要一个外部偏置电源来为栅极驱动器供电(以及其他功能)。 您将在原理图的"电源部分"中使用反激式拓扑生成此12V 外部偏置。 如果范围是来自 VDD、那么这种12V 反激式电源是否可能经历过多的反激式、超过20V 绝对最大额定值?

    我看到在 pri /秒处还有一个钳位、用于限制由漏电感引起的电压尖峰。 钳位电阻器的较低值 RCLAMP = R146可用于通过耗散存储的泄漏电流来使 CCLAMP R92更快放电、从而使节点恢复到初始开关状态。 类似地、可以减少串联电阻器 R148、以便 Cclamp 能够更好地处理关断期间的高峰值电流。 同样、可以增大次级侧的 C90以限制电压上升、同时仍吸收泄漏。

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

           感谢您的支持、在尝试完您的建议后、我将返回结果。

    毫无疑问、ucc27524上的12V 电源、我们仅应用12V 而不是5V。

    谢谢  

    Ganesh.S