This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:bq34110的 GPC 周期配置?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702691/bq34110-gpc-cycle-configuration-for-bq34110

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQSTUDIOBQ34Z100EVM

大家好、还有一个问题、

为了使 GPC 周期正常工作、应该为8S 电池配置配置哪些参数?

意味着哪些参数会导致充电和放电结束?

是否有描述 EDV0等参数的文档? 8S 配置的价值是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:端接电压可设置为2900至18000 mV、不清楚这是每节电池还是每节电池、
    对于 LiFePO4 Pck 2.6V 至高电平以及8S 20.8V 过低
    无论如何都不起作用...

    测试版本的行为相同最新版本:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、
    您能否向我发送最新的 gg 文件? 我们没有向您发送"黄金" gg 文件、但我可以查看您的设置并进行建议的更改、以解决您看到的问题。 我可以将您的设置与以前的 LiFePO 测试用例中使用的设置进行比较。
    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我将从板上的监测计 IC 创建黄金文件、但为了响应、电池仍安装在板上。  

    好的、我连接了另一个 bq34z100电路板、使用新的 EVM2400和旧的 EVM 2300 Rev.M 进行了尝试、未检测(确保已连接 I2ccable)

    重新安装 bqstudio (大多数重新测试版本)、但仍无法检测到设备。

    这很奇怪、bq studio 的行为很弱、但它以前检测到板、今天甚至没有检测到板、我稍后会在安装了旧 bqstudio 的其他工作站上尝试它、以查看问题所在

    顺便说一下:我在使用 Bq eval SW 0.9.90之后检查了 bq34z100evm、它运行正常、但不支持 G1版本(有风险)

    较旧的 bq 评估软件0.9.90、系统会将 bq34110检测为 FFA5_FF_A5、这证明了接口工作正常、bq Studio 肯定会再次出现问题

    关闭旧的 bq eval 软件并重新启动 bq studio 后、它能够再次检测到...

    谁知道明天会发生什么、谁会 grep golden file、我们得到的所有信息都将在...之后立即发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    您是否有机会调查这个 bq studio 问题?
    是否要实施更新?

    谢谢、

    瓦伦丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    请查找附件:

    zip 格式的黄金文件

    我们以 zip 格式测量的 GPC 周期

    以 zip 格式报告

    e2e.ti.com/.../GPC_2D00_cycles_2D00_measurements.zip

    e2e.ti.com/.../Package_2D00_try_2D00_4_2D00_Err45_2500_.zip

    e2e.ti.com/.../2018_2D00_07_2D00_10_2D00_golden_2D00_file.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、
    使用 gg 文件将更容易找到参数差异。 那么、您现在无法使用 bqStudio? 是否可以尝试重新启动 PC 并重试?
    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找附件

    e2e.ti.com/.../bq34110_2D00_8S_2D00_LiFePo4.gg.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valentin、

    我对您的文件进行了一些更改。 最大的变化是电压阈值-我认为对于 LiFePO4、这些阈值设置得有点高、其中一些阈值可能是 LiIon 的默认值。 我还对锥形电流和锥形电流窗口进行了一些更改。  

    请尝试一下、并告诉我它是否有用。  

    e2e.ti.com/.../bq34110_2D00_8S_2D00_LiFePo4.gg-_2D00_-Copy.csv.zip

    此致、

    Matt