This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:配置帮助

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110EVM-796, BQSTUDIO, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703957/bq34110-configuration-help

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我尝试使用 bqStudio 来配置我已连接 UltraLife 电池组的 bq34110EVM-796。 该电池组有2节串联的锂离子电池。 电池组的电压为7.2V、额定电流为2.4Ah。 使用 SLUUBI1 (bq34110EVM-796)配置电池数量并进行电压校准 I 转到第3.2.1节"对于电池组电压大于5V 的电池组"并执行5个项目符号点。 然后、当我转至 bqStudio 的校准部分并将"7930"(即 J7处的测量电压)放入施加的电压输入框中时、单击"Calibration Voltage"(校准电压)、然后单击"Calibrate Gas Gauge"(校准电量监测计)、左下角会出现一条红色消息:

校准-客户等待管道超过3秒钟。  

 

我不知道这意味着什么。

我们的应用无需 bq34110进行任何设计。 我们所需要的只是 SOC 值。 此特定设计将定期对电池进行充电和放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您使用的是 bqStudio 的哪个版本?

    您能否先尝试使用<5V 配置进行校准、然后查看是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.3.54.1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的第一次尝试是使用大于5的时间、此时收到了之前发布的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定从哪里去。 如果有任何帮助,将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采取 了新的方法。 已删除 BQ Studio 并重新安装。 然后、按照 EVM 用户手册第3.2.1节"对于电池组电压大于5V 的电池组:"的说明操作、将内容添加到字母中。  我们使用的是 Ultraife 电池组、其中包含2节串联锂离子电池、总电压为7.2V。 当我尝试校准时、Bq Studio 会显示电压超出范围。 这是令人困惑的、因为我输入的值几乎不在范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    对于一些人来说、在早期版本的 bqStudio 中、类似器件上存在一些校准问题。 您可以立即尝试 TI.com 上提供的 v1.3.86、看看它是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇哦。 这就是诀窍。