This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:PWM 占空比为0%、但 LED 未完全关闭

Guru**** 2606625 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700675/lm3414hv-pwm-duty-as-0-but-led-does-not-completely-turned-off

器件型号:LM3414HV
主题中讨论的其他器件:LM3414

您好!

-方向:MCU (PWM 生成) -> PWM0 -> DIM0 -> LM3414 -> J7 (输出到 LED)

- SMPS 的设备输入:36V

- LED:12 (串行)* 12 (并行)

1~100%调光控制正常工作、但当我将 PWM 占空比设置为0%时

LED 变暗但未完全关闭。

猜这是与硬件相关的问题、需要帮助。

此致、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我对 LM3414参考板也做了同样的操作

    [100%调光-正常]

    [0%调光- NG、LED 模块未完全关闭、在 LED+/LED-]上测量的电压为19V

    我预计 LED+/LED-上的电压大约为0V、但测量的电压为19V、我想这可能是 LED 模块的原因

    未完全关闭。 是否有解决此问题的解决方案?

    此致、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jay、

    我正在就此向别人提问。 根据数据表、如果 DIM 为低电平、则应将其禁用。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    高值电阻器负载将关闭 LED。 我仍在尝试找出导致这种情况的原因。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个二极管(原理图上的 D6和 D7)并联330kΩ Ω 可帮助完全关闭 LED。

    检查任何副作用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    两个串联的 LED 也存在同样的问题。 当 LED 关闭时、每个 LED 上的330k 会将电压降低至1.9V。
    是否有其他方法可以解决此问题?

    此致、
    Andreas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以添加现有的电阻器、如果具有宽范围输出、则可以添加电流阱。

    此致、

    Irwin