This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2004:电池未充满电。

Guru**** 2458080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673070/bq2004-battery-not-being-fully-charged

器件型号:BQ2004

我正在使用 BQ2004开发套件来评估它为我们的电池组充电的能力(10节镍氢电池、每节电池1.2V、4.5Ah 容量)。 我的板设置如下:TM1=低电平、TM2=高电平、VSEL=高 电平、DSEL=高 电平、INH=高 电平。 电路板电源为15V (限制为4A)。

我尝试过不同的充电时间、但即使我允许电池通宵充电、也无法达到与现成充电器相同的容量。 使用的容量仅为我预期的一半以上!

您能不能建议出什么问题/不同的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是快速充电计时器设置(TM1和 M2)? 您能否将计时器设置加倍或使快速充电计时器更长? 我最近收到了反馈:计时器是规格表编号的一半。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、当 TM1 =低电平、而 M2 =高电平时、快速充电时间应为90分钟。 尽管电流仅在~2A 时开始、我假设为0.5C、但这看起来似乎是正确的。 我认为该设置应提供1C 充电电流、我认为在本例中为4.5A。 对吗?

    在快速充电时间到期后、电流降至~0.02A。 不确定电路板本身所需的电量、但可以很好地确定充电电流不会留下太多的电量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 90分钟不足以以0.5°C 的速率为电池充电。 如果是、设置90分钟计时器、我们应使用1C 速率。
    如果计时器已过期、则应停止充电器电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、您能建议我如何设置电路板来为电池充电? 您是否知道电路板是否能够提供高达4.5A 的电流、如果能够、为什么充电电流要低得多? 电源电压是否应更高? 此外、在快速充电周期之后、我认为它继续以 低得多的速率充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq2004是一款非同步降压转换器。 所有续流电感器电流都流经二极管。 因此、我不认为提供4.5A 电流是一个好主意。 是的、如果您希望将输出电流推高、则电源电压应更高。
    或者、您可以使用更低的充电电流来增加快速充电器计时器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到的问题是、无论我选择什么时间、在快速充电周期后电池都没有充电。 但是、它似乎完全停止充电、而不是继续以较低的速率充电。 这是您所期望的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 对于某些 TM1和 M2设置、禁用充电。