This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95480RWJ:LSet 引脚是否保持悬空?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702352/csd95480rwj-lset-pin-left-floating

器件型号:CSD95480RWJ

您好!

我的客户想确认 CSD95480的 LSET 引脚、CSD95481是否可以保持悬空?

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    LSet 引脚不能保持悬空。 请参阅使用数据表图根据您的电感器选择确定 LSet 电阻器。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LSet 引脚不能在 CSD95480/95481上悬空。 客户需要使用数据表公式并根据所使用的输出电感器确定 LSet 电阻器值。 应是电阻器下拉至 GND 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucian、

    您能否详细说明 LSet 函数及其浮动时的影响?

    如果 TI 的控制器悬空,它的工作是否异常,请提供建议? 谢谢你。

     

    此致、

    陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    LSet 用于在上电期间对电感器值进行引脚搭接、从而使电流感测电路在适合应用的范围内居中。  如果设置不正确、电流感应电路将不会正常工作、并且会不准确。  由于典型应用中的电流感应信号用作控制环路的一部分、因此该信号被视为对设计至关重要。  因此、 LSet 内置了开引脚检测功能、可通过将 TAO 保持在低电平来标记控制器、如果 LSet 悬空。  除了 TAO 被保持在低电平、功率级将继续响应 PWM 输入、所以 由控制器来保护系统。  您需要 检查您使用的特定控制器、以确定它是否会正确地将 TAO 低电平解释 为问题并防止启动。  

    此致、

    Evan Reutzel