This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:IPScale-ing 无法工作、但会以任何方式产生影响。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, GAUGEPARCAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704181/bq78350-r1-ipscale-ing-not-working-but-does-it-affect-in-any-way

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: GAUGEPARCAL

我需要测量高达100A 的电流、但 IPScale-ing 不起作用。 当 Current>32A 时, RemainingCapacity()是否正确?

当当前电流>32A 时、我希望通过  SBS 命令 AFEData 计算电流、但它失败了。我以 相同的方式获得 AFEx。是否不允许获取 AFEData?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiang、
    IPscale 在 bq78350-R1中无法正常工作。 建议使用手动缩放、请参阅 e2e.ti.com/.../524477e2e.ti.com/.../633364
    此外、如果您有兴趣、还可以下载 bq78350-R2固件、它对 IPscale 进行了改进。 请参阅 www.ti.com/.../bq78350-r2-device-fw
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 bq78350-R1中的电流大于32A 时、容量(RC)是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、
    要对答案进行短语:表示器件中当前值的值是有符号16位值。  如果值的幅度超过32767、它将看起来与相反符号数类似、并可能导致问题。  要在电流高于32A 的情况下使用该器件、请将 IPScale 与-R2固件或手动调节配合使用、以使电流保持在32767范围内。  然后、电流和容量计算将正确完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我已经更新了 bq78350-R2,但是当电池放电时 ,CEDV 的结果 是不同的。 有两个日志、在相同 温度和相同电流下放电。IPSCALE = 1、在日志7-1中了解到的完整充电容量= 1600。 在  日志7-2中、IPSCALE = 0、了解到的完整充电容量= 16000。  是否存在令人担忧的错误?e2e.ti.com/.../7_2D00_1.loge2e.ti.com/.../7_2D00_2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiang、
    容量也会扩展。 有关缩放效果的示例、请参阅 www.ti.com/.../slua726的表2。 固件更新后、需要重新加载参数并重新校准电池组。 监测不应从-R1更改为-R2、请参阅固件安装的版本说明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

    1、我对示例感到困惑: 。负载电流为100A (100000mA)且 IPSCALE = 0x01、则当 IPSCALE = 0x01 时、Current()和 AverageCurrent ()数据在 slua726 μ A 的2.2.4中为1000。我认为当 IPSCALE = 0x01时、Current()将为10000、报告的值单位为10mA。

    2、您说这些参数需要重新加载、哪些参数?

    3、μ  A 当 settine IPSCALE = 0x01时,电流()自动减少10倍。我认为这是可以的,我无法理解重新校准的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当 IPSCALE = 1时、EDV2的电量监测错误、RC 从30%变为7%。我希望禁用 CEDV。如何关闭它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiang、
    1.是的、示例文本有错误。 请参阅表。
    2.在-R2固件更新后、需要重新加载从典型值修改的任何参数。必须重置这些参数。
    3.如果您校准了电路板,加载-R2固件后,校准将被覆盖。 如果您检测到电阻器的值不同或关断1%、并且使用-R1对其进行了校准、则当您加载-R2时、电阻器将恢复到1m Ω 标称值。
    要禁用 CEDV、请清除 CEDV 电量配置中的 CMP_EDV 位(CMP_EDV = 0)。 然后、监测计将使用固定的 EDV 进行计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

    1、我的问题与 bq78350-R2的更新无关  。在我看来、它是 IPSCALE = 1的原因。 在 EDV0、1、2 = n (EMF×FBL–|ILOAD|×R0×FTZ)的公式中   、当 IPSCALE = 1时、ILOAD 是正确的。

    2、电池 Qmax = 16000mAh、当我设置  IPSCALE = 1时 、我设置 学习的完整充电容量= 1600、 并在 EDV2 =(1-7%)*16385时设置 DOD。我想知道16385的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电流= 20000 mA、电压- DOD 时的电池放电在 DOD.doc。CEDV 中进行了说明,使 DOD 从0.3 (volatge = 3.69)跳到0.07 (volatge = 3.043)。是否需要将?e2e.ti.com/.../DOD.docx 设置电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiang、
    当监测计发现放电至 EDV2点时、它会学习容量并将 RSOC 设置为7%(电池电量低%)。 如果未正确设置参数、则会发生这种情况、这会有一个明确的步骤。
    是的、需要正确设置监测计。
    如果使用固定 EDV (EDV_CMP = 0)、则需要从放电日志中设置 EDV2、EDV1和 EDV0值。
    如果使用 CEDV (EDV_CMP = 1)、则需要加载 CEDV 参数、这些参数由 GAUGEPARCAL 工具根据6个放电周期进行计算。
    有关详细信息、请参阅技术参考手册。bq78350-R1"支持与培训"选项卡上提供的培训可能会有所帮助。