This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27500-V130:它启用不被置位、更新状态0在学习周期内不更新

Guru**** 2458270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673080/bq27500-v130-it-enable-not-being-set-update-status-0-not-updating-during-learn-cycle

器件型号:bq27500-V130
主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQ27510bq27500GPCCHEM

您好!  

我正在使用27500-V130 EVM、并尝试为我们正在使用的新电池创建黄金映像。  在过去几周里、我一直在尝试运行学习周期、并遇到两个问题、这两个问题可能是相关的。   

1)。  我在初始化阻抗跟踪时所做的任何尝试似乎都不起作用。  当我在4步学习过程中点击初始化按钮时、控制寄存器永远不会更新为0021。  但是、VOK 和 QEN 被置位。  Control 始终显示000b、000c 或其他我不知道它们是什么的值[而不是0021]。  如果我尝试手动将0021写入闪存、当我单击 Enter 时、它会恢复为任何值。   

2)。  更新状态0在放电、充电和放电后从未改变、最终导致无法创建黄金映像。  

有关我的设置的一些信息:

-我的电池是305mAH Li/NCA 电池、客户提供的"最接近的化学物质是210"。  我选择了0210化学成分。  这就是我所知道的关于电池单元的一切。  

-我选择了内部温度传感器、并在 BI/OUT 和 PACK -之间连接了一个8.2K 电阻器。  BAT_DET 寄存器被置位(在我连接外部电阻之前、之前没有设置)

-我的所有配置均已设置[4.1V 充电、305mAH 容量、恒定功率输出等]

-寄存器似乎显示正常运行、这使我更困惑 IT_ENABLE 和更新状态0为什么不工作。  充电和放电期间设置 CHG 和 DSG、在充电之前和我单击"初始化它"按钮后设置 VOK 和 QEN、左下角的电量监测计在充电时从0-100开始、在放电时从100-0开始[我不知道它有多精确]。   

最后,我不是在充电后2小时和放电后5小时之后,这些时间要长得多。  我在所有尝试中都遵循了相同的时间:

1)。  从充满电和放松的电池开始。  使用 C/5将放电电降至3V。  [系统隔夜运行、而不是5小时]

2)。  第二天早上点击"DSG/WAIT DONE"和"Initialize IT"、使用 C/2充满4.2V 电、然后在2小时后点击"Charge / Wait DONE"、这样 FC 位就不会被清除。  然后、系统会隔夜运行。

3)。  第二天早上开始使用 C/5放电至3V。  此时、我可以看到更新状态仍然为0。  就我而言。   

有什么关于我做错的事情的想法吗?   

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果未启用该功能、则学习就无法成功。 您需要检查以了解未启用它的原因。 当您发送 IT enable 命令时、会发生什么情况? 您是否遇到错误? 需要 bqEVSW 的屏幕截图和数据闪存 gg 文件的副本才能进行进一步分析。 如果你是近似匹配、你如何知道化学 ID? 您的供应商是否向您发送了我们工具提供的 gpc 报告、以了解您的电池单元有多接近?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您为什么使用 bq27500? 这是一个旧器件。 我建议使用 bq27520或 bq27510。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 为了提前说明、您能否确认我"正在正确发送 IT enable 命令"? 这意味着只需单击4步 bqEASY 窗口中的初始化按钮。 除了单击"Initialize"、还有更多好处吗? [当我提到我还手动尝试过时、我转到了 DataFlash 窗口、电量监测选项卡、并将 IT 启用值更新为0021、然后单击"全部写入"。 这是否也不正确? 当我单击 Initialize (初始化)时、它会发出光、然后继续执行下一步。 无错误或任何确认。

    供应商只发送了一条声明、说明化学成分最匹配210。 如果问题就在这里,我就必须从他们那里得到更多的信息。

    此外、我们还将更新此处的一些硬件以使用自定义单元。  设计使用传统监测计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要通过在控制访问中发送命令0x21来发送它使能(可能是此监测计上的制造访问字段)。 在寄存器窗口中、您转到控制访问字段、只需键入21并按 Enter。 您使用的方法不正确。 我必须再次重申、您使用的此监测计较旧、更适合 bq27520或 bq27510、与 bq27500相比有所改进。

    您可以使用我们的在线工具 gpcchem 自行运行测试、以确定它是否适合您。 这将有助于在开始学习周期之前识别您的 chem ID、但您需要确保在开始学习周期之前了解如何正确启用阻抗跟踪。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉让您继续解释、但您能解释控制访问/制造商访问字段的位置吗?  您所指的是下面的图片吗?  我可以点击它、输入21、然后点击"refresh"、即可返回到其中的0130值。  我是否只需输入21即可开始充电而不点击任何内容?  现在,我的设置仍然与已放电的牢房相连,实际上我还没有进行学习周期。  [第二张图片]初始化按钮的点是什么?  在21进入控制字段之前、我是否单击此选项?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我看到您设置了 QEN 标志、这意味着 Impedance Track 已启用。 您可以通过键入21并在 您在 ref 中圈出的控制字段中按 Enter 来启用此功能、或者也可以使用您圈出的初始化按钮。 既然您已启用了该功能、那么现在只要您在监测计上对化学 ID 进行了编程、就可以开始该周期。  如果学习失败、可能会有一系列原因。 我建议您记录数据、并在学习失败时发送 gg 文件。 使用连续日志文件、我们将能够确定您选择的 chem 是否适合、并且可以检查 gg 文件以确保您已正确设置了内容。

    为了正确理解学习周期、我建议阅读所附的 pdf。

    e2e.ti.com/.../8640.LearningCycleOverview_5F00_.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、根据我最初的帖子、这是我困惑的原因。 QEN 和 VOK 寄存器的设置应与[我认为通过充电/放电来设置/清除 VOK ]相似、但是更新状态从00开始永远不会更新。

    我确实注意到、在化学物质0210组中、列出的电池容量要大得多。 我的电池只有305mAH。 0210组下列出的4个左右的单元格是一些示例、还是唯一适合该组的单元格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于大容量电池、您可以拥有用于小容量电池的 CHEM ID。 它们的特性是相似的。 差异将以 Qmax 和电池电阻为单位、这是监测计应了解的内容。 因此、此时、您需要首先确保您使用的化学 ID 与您的电池单元匹配。 运行 gpcchem 工具(工具页面上有说明)、并确保您在学习周期中使用了良好的 chem id。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我再次运行它并记录。 现在、我已经更好地理解并意识到我的 IT 能力已经设置好、并且已经设置好。 现在只需查看导致更新状态保持在00的原因。 一切似乎都设置正确、并随电池充电/放电而变化、因此不确定存在什么问题。 8640学习周期概述文档是我需要遵循的另一个验证、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运。 希望您这次能够成功。 如果有其他问题、请告诉我。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 chem ID 可能不正确、这就是为什么我说先进行 gpcchem 测试以确保而不是仅仅依赖您的供应商告诉您的内容的原因。 无论采用哪种方法,即使这次测试失败,您也可以使用该日志文件与 gpcchem 工具一起检查您的最佳 chem id 匹配项。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我的设计参数是4.1V 充电[这是我在设置中作为系统满充电电压输入的值]、我是在学习周期中充电到该电压还是仍充电到4.2V 满电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经运行了充电周期。 开始时、VOK 和 RUP_DIS 被清零。 我初始化了它使能、并设置了 QEN。 开始充电时、VOK 被置位。 当仪表显示100%时、充电结束时、设置了 FC 位。

    放松后、VOK 清零。 RUP_DIS 也被清零。 我单击了"Chg/Wait Done (Chg/Wait Done)" 更新状态0仍为00。  请注意、控制寄存器显示睡眠设置。   

    最后一个问题是、在 DataRAM 选项卡中、标称可用容量和完全可用容量均为299mAH。  剩余电量和完全充电容量最高可达292mAH。  在"Data Flash"选项卡中、Qmax Cell 0/1字段显示305mAH。  更新状态是否从未设置、因为所有内容都低于305?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须向4.2充电、以确保 Qmax 更新满足设计容量通过充电的90%。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我提交了 gpc 工具的数据、它返回时带有2130作为最佳化学 ID。  2130不存在于 bqEASY 工具的化学 ID 列表中。  之后、有一个包含11个附加 ID 的摘要列表、但 BQ 化学品列表中仅提供2或3个 ID。   

    什么决定了我在工具中选择的化学品、如果不在列表中、该怎么办?

    非常感谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    如果该工具返回的 chem ID 不在列表中,则需要更新该工具。 更新程序将位于 TI.com 上。 实际上、您可以使用任何低于最大 DoD 误差3%的 chem id。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  我运行了化学更新程序、并根据 TI 报告使用了化学 ID 2130。  尝试再次运行学习周期、看看这是否允许更新状态0。  这似乎是我唯一的问题、希望通过新的化学选择解决。   

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 让我们知道我们还有什么其他的帮助。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    因此、我运行了学习周期的第一部分、并根据 TI 报告更新了 chem ID 选择。  仍不更新??

    -从完全放电和放松的电池开始。  VOK 和 RUP_DIS 被清零。

    充电电池达到4.2V、然后

    在数据闪存选项卡中、在电量监测 UDATE 状态0和更新状态1下均为00。  屏幕抓图如下。  我尚未点击 bqEASY 记忆周期屏幕下方的"充电/等待完成"按钮...  只需观察 VOK 和更新状态即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    继续运行循环、让测试完成。 如果最后仍然没有任何更新、请附加日志、gg 和 srec 文件。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我可以这么做。 我必须先完成这个、然后再继续、因为我到目前为止还没有登录。

    您能否确认 srec 和 gg 文件是什么以及如何提取这些文件?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    srec 或 senc 是芯片固件的图像。 您可以 使用 bqevsw 提取 senc 文件。 gg 文件是包含监测计的所有非私有参数的文本文件

    e2e.ti.com/.../bq20z-gg-and-senc-upload.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    EVM 用户指南提供了有关如何使用 bqevsw 提取 gg 文件的说明

    www.ti.com/.../sluu287a.pdf

    要提取 srec、请发送命令000f、如 EVM 用户指南的图10所示。 这会将器件置于 ROM 模式。 然后单击文件菜单、解压 senc。
    希望这对您有所帮助。 我刚刚意识到前面的文档是针对 smbus 器件的、因此这是一个 i2c 器件、因此存在细微的差异

    谢谢
    Onyx