This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:TPS54308有问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308, TPS54308EVM-876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703289/tps54308-problem-with-tps54308

器件型号:TPS54308

您好!

我的 TPS54308控制器有问题。

问题是当我触摸 CBOT (从第6个引脚侧)和 Rfb1时、控制器停止工作。

PCB 布局与 TPS54308EVM-876文档中所示的布局类似。

我附加了一些我触摸的电路图片。

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您在操作过程中触摸组件、则电压或电阻将在触摸点处更改。
    在触摸点使用示波器进行探头、您可以找到导致不稳定或停止工作的电压变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    手指的购买电阻为几百千欧。
    手指电阻过大可能导致反馈电压变化?

    在数据表中、TI 表示无需连接到 EN 引脚的上拉电阻器。 但是,也许有必要添加到 EN 的上拉电阻?

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请提供有关故障症状的更多详细信息。 LSF 或 HSF 损坏?  如果 没有 FET 损坏、请在运行故障电路板时检查启动电容电压是否正常、谢谢。

    Ryan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、转换器工作正常、护栏与工作台类似。 但是、当我触摸 CBOT (从第6个引脚侧)和 Rfb1时、控制器停止工作。 这一失败并非永久性的。 触摸后、控制器工作正常。 在数据表中、TI 表示无需连接到引脚的上拉电阻器。 但是,也许有必要添加到 EN 的上拉电阻?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    当您触摸 Cboot 和 Rfb1时、tps54308保护了自身、并且 tps54308或其他后级 电路不会受到损坏、触摸后、器件正常工作。 我认为没关系。 合理行为。

    我不理解你最后一句话的意思。 “Howerve,也许值得添加到 EN 的上拉电阻?”

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ryan Hu (MCP)]我不理解您最后一句话的含义。 "Howerve、可能值得添加到 EN 的上拉电阻?"

    我是说、在数据表中、我发现"EN 引脚具有内部上拉电流源、允许用户悬空 EN 引脚以启用器件。"

    也许如果我添加一些上拉电阻器,它会有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    如果您想找到解决此问题的根本原因和解决方案、请提供波形(Vout、SW、Vboot)、以便我们知道触摸电路板时会发生什么情况。

    此致、
    肖恩