This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:TPS7B63-Q1的看门狗时间

Guru**** 2457990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B63-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676011/tps7b63-q1-watcthdog-time-of-tps7b63-q1

器件型号:TPS7B63-Q1

你(们)好

我对 TPS7B63-Q1有两个问题。
1。
Vrosc 精度是否会影响看门狗时间容差?
 
2.
表1中的看门狗装置容差有何影响?
此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    是的、Vrosc 精度是看门狗时间容差的一个因素。 看门狗装置容差包括所有不精确的内部源、包括 Vrossc、但不包括外部 Rrossc 的容差。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San

    感谢你的答复。
    如果表1中的 Vroc 为0.95V 或1.05V、t (WD)会发生什么变化?
    还是有公式或准则?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    Vrosc 变化最终导致 Irosc 上的变化。 这些已包含在看门狗周期容差中。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San

    感谢您的回答。
    请让我确认。
    Irosc 是如何根据 Vrosc 变化变化变化的?
    (例如、Vroc 更小1V (典型值)、Iroc 是否很小?)

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    关系是欧姆定律:Vroc = Rroc x Iroc。 如果电压低于典型值、则电流也将低于表1中列出的典型值。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San

    我犯了一个错误。
    您能告诉我看门狗周期如何随 Vroc 变化而变化吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    如果 Vroc 低于标称1V、则由于 Vroc = Rroc x Iroc、Iroc 将按比例降低。 如表1所示、Iroc 越低、看门狗周期就越长。

    非常尊重、
    Ryan