This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201:使能引脚-上拉问题

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704241/lmz14201-enable-pin---pull-up-question

器件型号:LMZ14201
主题中讨论的其他器件: LM3880

我在序列发生器论坛中有一位客户将 LMZ14201与 LM3880序列发生器搭配使用。

e2e.ti.com/.../2595207

将 LM3880的 Flag1输出连接 到 LMZ14201使能引脚时、序列发生器损坏。

他用5V 驱动 LM3880和 Flag1上的上拉电阻器、然后连接到 LMZ 的使能引脚。

您能否确认 LMZ14201的使能引脚在内部上拉至 VIN?

此外、考虑  到使能引脚被限制在最大6.5V、我将假定有一个内部齐纳二极管。

在 LMZ 的详细设计流程中、 包含内部上拉电阻器的合格基准如下所示、但在规格中的任何其他地方都未提及、引脚说明中也未提及、或显示在方框图中。  并且未注意到大多数其他 LMZ 产品上的内部上拉电阻。

谢谢、

Brad

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!  

    我检查了模块内部使用的内核 IC。 EN 在内部由一个6uA 电流源上拉至 VIN。 看起来有一个5V 钳位。

    谢谢、  
    Denislav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此信息包含在数据表的引脚说明和/或方框图中可能会对客户有所帮助、因为 在第15页的启用应用部分的末尾、唯一的参考是一行。  即使这有点含糊、因为它指出引脚被上拉至 VIN、这可能比最大引脚额定值高很多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!
    同意。 我们建议在数据表中对此进行修改、以便在下一个修订周期中更清楚地说明这一点。
    谢谢、
    Denislav