This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:具有5V 输入和5V 输出的低功耗模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676539/lm43601-low-consumption-mode-with-5v-in-and-5v-out

器件型号:LM43601

您好!

我在许多设计中使用 LM43601 SIMPLE SWITCHER。

我之所以选择该组件、是因为它具有 EMC 和低电流性能。

它在由15V 电源供电时工作正常。

当我的系统进入待机模式时、LM43601由5V 电源供电。 我需要提供大约300µA μ A 的5V 输出。

因此、我假设 SIMPLE SWITCHER 不再开关(将保持闭合状态)、并且仍然能够驱动大约300µA μ A 的电流、输出电压大约为5V。

但这些实验不能得出这个理论结果。

我的设计可能有问题、但我想知道我的支持(5V 输入~5V 输出、300µA Ω 负载)是否正确?

谢谢你

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我相信当 VIN 大致等于 VOUT 时、您正在压降模式下运行。 最小关断时间为100ns、负载电流为300uA 时的效率会限制、从而使 VOUT 略低于5V。 该器件仍将进行切换、因为它不处于 VIN UVLO 电平。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    那么、如何获得效率或输入电流消耗呢?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记了写操作、我需要超低输入电流、在本例中(5Vin - 5Vout 300µA)、我如何获得它的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于降压转换器而言、这种情况不是常规运行条件。 当稳压器尝试尽可能保持 Vout 时、这是一种压降情况、但由于 Vin 较低、它只能做很多事情。

    该系列器件的轻负载效率很高、因为它在轻负载时以非常低的开关频率运行、并且在 Vin 和 Vout 之间有相当大的空间。 但是、当输入电压非常接近输出电压时、纹波电流非常小、不会触发 PFM 模式、并将频率折返至非常低的值。 开关频率将折返至大约1/8的 RT 频率。 电源的输入电流将远高于 Vin=15V 条件。

    如果电源的输入电流是一个关键参数、则可以使用旁路 LDO 在待机条件下提供5V 电压。 或者在待机模式下将 LM43601的输出切换至3.3V。 或将待机输入电压升高至7.5V。

    希望这些对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢杨、您的回答很清楚。

    我需要在低功耗模式下设计一个解决方案。

    再次感谢你。

    此致