This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:BQ2022A 上电波形

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2022A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702335/bq2022a-bq2022a-power-on-waveform

器件型号:BQ2022A

您好的支持团队:

我的客户在 BQ2022A 器件上电期间遇到问题、发现 SDQ 信号已下拉两次。 这是由主机 MCU 还是 BQ2022A 的标准启动序列引起的?  

  • VCC = 3.3V
  • 压摆率:2.5V/1ms
  • 第一个低电平脉冲持续时间:80uS
  • 第二个低电平脉冲持续时间:120us
  • 低脉冲之间的持续时间:40us

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    您能否使用 TI EV2300尝试相同的初始化过程并测量波形? 如果您看不到该模式、我认为是主机将线路拉低。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kang,

    我手上没有 EV2300和 BQ2022A EVM、您能为我们验证一下吗?

    谢谢你。

    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我们的客户已经验证了 SDQ 是由 BQ2022A 下拉的、方法是使用2k Ω 上拉电阻器将 SDQ 连接到直流源(没有任何主机):  

    它们发现、在直流电源的不同转换率下、BQ2022A 的行为不同。 请您解释原因吗? 为什么 SDQ 在启动阶段被拉低?

    VPU 压摆率= 2.0V/ms

    VPU 压摆率= 2.5V/ms

    VPU 压摆率= 3.0V/ms

    非常感谢。

    此致、

    魏浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kang Kang

    对此有任何反馈吗?

    谢谢你。

    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题应离线解决。