This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064:HVSENSE 引脚

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675720/ucc28064-hvsene-pin

器件型号:UCC28064

你好。

我正在考虑使用 UCC28064。

我有疑问。

我不想使用 HVSENSE。
有问题吗?

不使用时、是否可以将引脚连接到 AGND?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的关注。 我们很快会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HVSENSE 引脚不能下拉至接地。 它需要最低1.2V 的电压。 您可以将引脚偏置为 VREF 引脚的1.2V。 因此、如果您使用 PhB 引脚实现切相功能、则可以将 HVSENSE 引脚连接到 PhB 引脚