This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:使用 BQ33100

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697612/bq33100-working-with-bq33100

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好!

我们计划将 BQ33100与 NXP 微控制器结合使用、

对于闪存编程、我们使用 BQ-Studio 和 EVM2400。

根据我在文档中的理解、许多保护功能都由 IC 本身提供支持、我们只需根据我们的应用仔细填充 DataFlash 值。

在应用程序中,我们 只 需根据故障引脚状态读取扩展 SBS 命令寄存器以查看系统状态和控制,从而检查 IC 的故障状态。

我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、

    bq33100是一款基于闪存的监测计、可通过 SMBus 或 I2C 进行通信。

    您正确-器件通过为应用仔细编程 DataFlash 值来运行。 使用此监测计进行开发的最简单方法是使用 EV2300或 EV2400与 EVSW 和 bq33100 EVM 配置设置。

    编程完成后、在应用中可以读取扩展 SBS 命令寄存器以了解系统状态和控制以及故障引脚状态、从而检查 IC 的故障状态。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan、还有一个额外的帮助!
    是否可以在 BQ33100中执行块读取操作。
    如果我想读取0x3b 至0x3f 电容电芯电压表?
    我可以执行块读取吗?
    地址自动递增是否在 BQ33100中完成?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、

    此问题已在以下主题中得到解答: e2e.ti.com/.../2607677

    将继续提供支持。

    此致、
    Bryan Kahler