This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:原理图审阅

Guru**** 2927510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703098/tps7b7702-q1-schematic-review

器件型号:TPS7B7702-Q1

大家好、

您对下面的电路有什么意见吗、设计是否正常?

 

U50B 输出应为3.3V (ANT3V3EN = H、ANT5V0EN = L)、实际输出= 0V

U50A 输出应为5V (ANT5V0EN = H、ANT3V3EN = L)、实际输出= 5V

 

根据数据表、SENSE2引脚(6)应连接至 GND、对于以下配置是否正确。

 

SENSE1—用于感测的5 O 电流感测输出。 SENSE1电流与流经的电流成正比

当 SENSE_SEL 和 SENSE_EN 时、OUT1和 SENSE 2电流与 OUT2电流成正比

很低。 要设置 SENSEx 输出电压电平、请在该引脚和 GND 之间连接一个电阻器。 在中

SENSE2—6 O μF、在 SENSEx 引脚与 GND 之间连接一个1 μ F 电容器、以补偿的频率

电流感应环路。 如果未使用 SENSEx 引脚、则将其短接至 GND。

 

ERR 引脚(9)始终置位、数据表指出该开漏输出在内部上拉。

如果有任何帮助,将不胜感激。

此致、

Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    您能否确认您的预期输出电压和输出电流是多少? 您似乎在尝试将两个 LDO 并联以获得3.3V 的输出电压。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    如果您尝试并联两个 LDO 输出、请参阅以下 TI 参考设计以了解如何并联输出。

    www.ti.com/.../TIDA-00270

    www.ti.com/.../TIDA-01232

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    抱歉、上周我是 ooo。

    将仅启用一个稳压器、3.3V 或5V 不同时启用

    如果启用3V3稳压器、则 IOUT = 44mA。
    如果启用5V 稳压器、则 IOUT = 67mA。

    非常感谢您的耐心和持续支持、
    Ross
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    我很抱歉没有同时启用输出。 真值表本来应该是一个让步。

    原理图看起来不错;但是、您可能需要考虑放置反馈电阻器以将 OUT1设置为5V、而不是将 FB1连接到 GND。 考虑这样做的原因是、如果 Vin 超过5V。正如 FB1连接到 GND 一样、OUT1将继续跟随;而如果放置了电阻分压器、OUT1将随着 Vin 增大而开始调节到5V。 在这两种情况下、当 Vin 为5V 时、启用时的 OUT1将为5V - Vdropout。

    非常尊重、
    Ryan