This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:VDD3二极管选择/用途?

Guru**** 2892500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675999/tps65910-vdd3-diode-selection-purpose

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837TPS65910

您好!

我们在下面的链接中查看了 TI 的原理图。 (所有线程都已锁定、因此我无法再回复该论坛。)

https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/wilink_wifi_bluetooth/f/307/p/655077/2410703#2410703

感谢 TI、我们成功地为 客户的应用设计了 WL1837。

它们将为 PMIC 中的 SW3使用5V 电压。
我觉得电路是错误的、评论也不是很好。
因此、我要求进行确认。 SW3升压吗?

另请告知以下二极管规格。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 TPS65910 DS:

     

     

     

    所以看起来还可以...

    BR、

    Eyal

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eyal、
    您能否在数据表图中分享有关上述二极管的任何信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解您的答案。

    我告诉您电路正在降压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 AM335x MPU、请参阅《TPS65910Ax 用户指南》的第3页。
    www.ti.com/.../swcu093f.pdf
    和(第5页)的原理图检查清单 SW3、网址 为:www.ti.com/.../swca139b.pdf

    他们建议为二极管使用肖特基二极管(请参阅下面的文章)、还建议使用4.7uH 电感器连接到 VBAT 和4.7uF 电容器(这两种情况看起来都缺少/连接不正确)

    此外、将此帖子移至 PMIC 论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    VDD3是异步升压转换器。 该二极管用于将电流从 VBAT 驱动到5V、以进行升压操作。 有关升压转换器工作原理的更多信息、请参阅以下合适的文章: http://www.ti.com/lit/an/snva731/snva731.pdf 

    我们建议为该二极管使用肖特基二极管。 在 EVM 上、我们使用 Vishay MSS1P2L。 您可以在 EVM 用户指南的 BOM 部分中找到该文件: www.ti.com/.../swcu065f.pdf

    如果您想选择不同的二极管、有关该选择的一篇好文章是: www.ti.com/.../snva762.pdf

    请勿使用 LED、这是我们将修复的原理图检查清单中的错误。