This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5000:负输入、正输出降压/升压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698362/lm5000-negative-in-positive-out-buck-boost

器件型号:LM5000

我的问题是有关此 降压/升压转换器的瞬态响应或补偿组件选择以实现稳定性。 我已经制作了一个具有-12V 输入(-9V   ~-15V 范围)和3.3V 输出转换器(LM5000)的原型。  CON 输出电流范围 为 25mA ~ 250mA。 当 RC=1k、CC=0.47uF 时、该转换器稳定、但负载  响应缓慢。 它的输出电压在  所需的范围内、 具有固定负载。   这对负载阶跃响应不是很好。  

当 Vin=-12V 时、负载从28mA 变为138mA、输出电压具有大约0.5V 的压降(宽度大约为0.5ms)。  

当输入电压=-12V、 负载从28mA 变为244mA 时、输出电压下降约1V、宽度约为0.8ms。

我知道 我已将极点设置为0.4Hz 、RC = 1k、CC = 0.47uF、这 不在   LM5000数据表(第13页、共17页)中建议的10Hz 至100Hz 范围内。 我尝试将其设置在10到100Hz 范围内,例如 RC=102k,CC=4.7nF (以及其他 RC 和 CC 值) ,电路不稳定。 它会在较重的负载下(例如150mA 或更高)发生振荡,并且在28mA 负载下启动时也会出现振铃。   我的计算表明,负载(电容为20uF 的132欧姆) FP 大约 为60Hz,右半平面零点为7.3khz。 由于我们使用陶瓷输出电容器、因此输出电容器 ESR 零点高于 RHP、即7.3Khz。 fzRHP 下 GP 的相位布局将接近-270度、并且交叉频率 fc 必须选择在60 Hz (FP)以下。 我想这就是为什么我必须将一个极点设置为具有 CC 和 RC 的0.4HZ、以使该转换器稳定。

我的问题是:

1.我们是否可以采取任何措施来改善转换器的负载阶跃响应?

2.在选择 RC 和 CC 时、是否有任何我错误使其无法满足数据表中的10 ~ 100Hz 范围要求。

请参阅此电源的原理图。 在此原理图中、RCC 为 R104、CC 为 C177。

RC = 1k 且 CC = 0.47uF 且负载为244mA 时的启动波形:

输出电压负载阶跃响应(输出电流从 28mA 变为138mA),RC=1k,CC= 0.47uF:

输出电压负载阶跃响应(输出电流从 28mA 变为244mA),RC=1k,CC= 0.47uF:

RC = 102k 且 CC = 4.7nF 时的启动波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、

    感谢您的详细描述。 请给我一些时间来看看这个问题。
    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、

    在进行负载瞬态测试时、您能否使用电流探头同时查看电感器电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 我执行负载瞬态测试时电感器电流响应的示波器屏幕截图。

    黄色通道连接到电流探头、10mV/1mA。  红色通道通过交流耦合监测输出电压瞬态。  

    下图显示 了当负载从28mA 变为188mA 时、电感器电流从40.6mA 变为251mA。

    下图显示 了当负载从28mA 变为244mA 时、电感器电流从40.6mA 变为326mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经查看了不同负载下的电感器波形。 一些波形看起来不错。 它们与我在应用手册 SLVA059A 中看到的相似。 但其中一些略有不同。 请参阅示波器屏幕截图。 使用0.47欧姆分流电阻器来获取电流波形。

      28mA 负载下的电感器电流波形、示波器屏幕截图:

       负载为244mA 时的电感器电流波形,示波器屏幕快照(交流耦合):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、

    请参阅第12页、了解 RC 和 CC 的建议范围。 RC 范围为5k-20k 欧姆。 如果使用102Kohm 电阻器、系统将非常不稳定。 CC 范围为680pF-4.7nF。 如果使用0.47uF、补偿电容器过大、系统将会过慢。
    如果可能、请使用电流探头仔细检查电感波形。
    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在5k-20k 和680pF ~ 4.7nF 范围内保持 RC 和 CC 的同时、很难使其保持稳定。 在将其发布到 TI E2E 之前、我曾尝试过不同的价值观、但运气不好。 我今天又试了一次,结果也差不多(运气不好)。   它们在 28mA 负载下启动时都具有过冲、并 在我施加  更多负载时获得振荡、例如 138mA 负载。  我已经捕获了一些波形、但出于某些原因 、我今天无法上传这些波形并与您分享。

    您能否确认 我的电路是否具有    7.301khz 的右半平面零点? 最大占空比为27.8%、开关频率为700kHz。 最大电流负载为250mA。

    根据数据表上的公式、我的计算结果显示 RHPzeron 为7.301khz。 如果为真,我们可能需要 使  极点和零点( 由误差放大器的 CC、RC 和输出阻抗(850k)形成)远低于 RHPzero (7.301khz)。 对于建议的 RC 和 CC 范围、很难使 CC 和 RC 形成的零点远低于7.3khz、例如、RC = 20k 且 CC = 4.7nF 时、零点将为1.69Khz、 由于在 RHPzero (7.301khz)处增加了90度滞后,因此很难获得足够的相位裕度以实现稳定性。   如果 我错了、请纠正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我将这些波形放在 Microsoft Word 中并 经过这里。 很不错!  请参阅我昨天捕获的波形。

    它们是在建议范围内具有不同 RC 和 CC 的启动波形。 所有波形均为28mA 负载电流、Vin =-12V。

      1. CC=4.7nF 且 RC = 20k 时的启动波形

      1. CC= 4.7nF 且 RC = 10k 时的启动波形

      1. CC= 4.7nF 且 RC = 5k 时的启动波形

      1. CC= 2.2nF 且 RC = 10k 时的启动波形

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我发布这些波形之后,这些波形看起来仍然没有显示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 Jake 的波形:

    1. CC=4.7nF 且 RC = 20k



    2. CC=4.7nF、RC = 10k



    3. CC=4.7nF 且 RC = 5k



    4. CC=2.2nF 且 RC = 10k


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、

    原理图中的电感器略高。 VIN 为12V、Vo 为3.3V。 可以计算出占空比为25%。 如果使用150uH 电感器、则纹波仅为8.6%。 此外、RHP 频率也将为31kHz。 很难将交叉频率设置为高电平、并且负载响应会很慢。
    请使用值较小的电感器、如大约40uH。 纹波将为30%。 RHPZ 约为107kH。 整个系统将更易于补偿。
    此外、添加输出电容器将有助于实现负载降压。
    请告诉我我的计算是否有错误。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您为我们的改进指明方向。 由于我的计算结果似乎与当前设计中 RHPZ (7.1khz VS 31KHz)上的计算结果不同,您能否查看我的设计和计算结果? 尤其是 RHPZ 和最小电感的计算。

    电源要求:

    输入电压: -12V,范围为-9V ~-15V

    输出电压: 3.3V、范围 为3.135V ~ 3.465V   

    输出电流:150mA、范围为25mA ~ 250mA。  

    我选择了:

      ΔILmax = 0.05A

    IO (Critical)=  ΔILmax Ω/2= 0.025A,Iout 需要保持>=25mA 以确保处于连续模式。

    开关频率: 700kHz、这意味着 TS = 1.42857E-06秒。

    4、输出电流最小为25mA 的连续导通模式。  

    我的计算基于应用手册 SLVA059A 和 LM5000数据表:

    占空比计算:

    根据方程式(文献编号:SLVA059A 31的第6页):Vout=-Vin * D/(1–D)

         我的计算结果: DMIN = 17.29%、DNOR = 21.57%、Dmax = 27.8%

    最小电感的计算:

    根据方程式(SLVA059A 的第11页、共31页):

    Lmin >=(-Vout * TS* Vin (max)/(2 * IO (critical)*(Vout–Vin (max)))

    其中:VIN (max)=-15V、Vout = 3.465V、IO (Critical)= 0.025A、TS = 1.42857E-06秒

         我的计算结果:最小值>=80.4uH

    我在当前设计中选择了150uH。

    基于 LM5000数据表上的公式(页数13,共17页):RHPZ = Vout*(1-D)^2/(2 * Ioutput* L)

    Vout= 3.3V、D = 21.57%、I 输出= 0.25A、L = 150uH

    我的计算结果:RHPZ = 8.615kHz。

     

    如果上面的公式和计算结果正确、我可以选择的最小 L 为81uH、这将得出 RHPZ 为15.954khz。   我似乎没有太大的空间来降低电感并将 RFPZ 推高。

    对于 LM5000、您能否确认反激式的 RHPZ 与降压/升压的 RHPZ 相同、因为我使用的公式来自反激式转换器的数据表?

    如果我的计算正确、要将 RHPZ 推高、我似乎需要增加最小输出电流 (IO (Critical)以降低电感。 这似乎没有太多空间、需要我们的应用保持更高的最小电流电平。 我还能做些什么?

    谢谢、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、

    首先、当输出电流为25mA 时、您是否确实需要确保转换器在 CCM 下工作? 如果不是、我们可以使用更小的电感器。
    其次、用于计算反相降压/升压转换器和反激式转换器 RHPZ 的公式与升压转换器不同。 RHPZ = Vout*(1-D)^2/(2 * Ioutput* L*D)。 这就是为什么我的结果比你的结果高大约4倍的原因。
    如果使用较小的电感器并使用正确的 RHPZ 公式、则实际的右半平面零点将高得多、您将有很大的空间。

    我想介绍一种计算工具: www.ti.com/.../powerstage-designer
    希望这将对您有所帮助。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zack、

    感谢您介绍 RHPZ 计算公式和功率级计算工具。

    我将尝试使用较小的电感器、如 47uH。 根据该公式、RHPZ 应约为100kHz。  此应用应允许我将最小 电流消耗 从25mA 增加到50mA。  在我拥有组件并对其进行测试后、我将告诉您它是如何运行的。

    谢谢、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    问题已经解决! 感谢您帮助我解决此问题。

    正如您所建议的、我已将电感器的电感从150uH 降低到56uH。 它在 RC=2k 和 CC=0.1uF 时工作正常。  输出负载阶跃响应现在要好得多。 在30mA 至140mA 负载阶跃 变化的情况  下、测得的输出瞬态为0.196V。 在30mA 至192mA 负载阶跃 变化的情况下、测得的输出瞬态为0.262V。 现在、电源运行良好。

    谢谢、

    Jake