This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:输出电压公式、将 OUT+与 OUT-匹配

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673090/lm27762-output-voltage-formulas-and-matching-out-w-out-

器件型号:LM27762

您好!

数据表和 EVM 用户指南中的输出电压公式不同(请参阅下图)

数据表:

EVM 用户指南

请确认哪个公式正确。

在我们的应用中、我们使用了正负输出的匹配公式(由于 EVM 用户指南和 Webench 计算)、但输出不是完全匹配。 我看到正电压轨的容差小于1%、而 负电压轨的容差小于4%。 请就此问题提供建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marato、

    D/S 公式正确。 1.22V 和1.2V 值来自第5页的电气表。

    如果您相应地调整反馈电阻器、匹配是否正常?

    您是否在每个输出上具有相同的负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    明白了。 我已经调整了电阻器、它现在按预期工作。 每个输出上的负载相同。

    谢谢 Chris!

    我曾为同一个 IC 使用 Webench 配置器、它为电阻器提供了以下值:

    示例 对于输入电压为3.30V 且 Vo +-2.50、R1 = 590k R2=549k 且 R3=549k R4=511k。 这种电阻器匹配是否有任何特殊原因? 它所使用的公式似乎也不符合数据表。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marato、

    目前、WEBENCH 电阻分压器选择似乎不准确。 请按照数据表中的建议使用电阻分压器。

    确保 R2和 R4均> 50k。

    我们将使 WEBENCH 电阻分压器配置更准确、并在更改完成后告知您。

    谢谢、此致、  

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    感谢您的反馈!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marato、

    我们已经解决了 WEBENCH 中的电阻分压器问题。 我们已根据数据表建议进行了设置。

    谢谢、此致、  

    Harish