This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:电池平衡设置"平衡配置[CBM]"以及有关电池平衡的建议

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675795/bq40z60-cell-balancing-setting-balancing-configuration-cbm-and-recomendations-regarding-cell-balancing

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们目前正在开发一个系统、在该系统中、我们打算使用 BQ40Z60作为4S1P 锂离子电池组的监测计。 但在 bqstudio 中未找到 Balancing Configuration[CBM]后、我在论坛中搜索了答案、并找到一个文章 、其中指出存在有关电池平衡的固件错误。  这是一段时间后发布的、因此我只想知道此错误是否已修复。

如果未固定、那么目前使用 BQ40Z60平衡电池的建议是什么? 我看到说过、将 CBM 稳定为1、CELL1将不会平衡、如果 CBM=0、电池将会过度平衡。 过度平衡电池是什么?

此致、

Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    该错误涉及对2节电池(通常不是2节相邻电池、而是2节电池)执行电池平衡、因此我们没有最终部署此代码。 但是、该部件一般不存在平衡问题。 平衡的当前方案是、ba40z60将根据具有较高 DQ 的电池、一次对1节电池进行电池平衡。

    请参阅第8.3节"同时平衡多节电池"。 设置[CBM]= 1、以便它一次平衡一个电池。

    谢谢

    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应 Miguel。

    第8.3节"同时平衡多节电池"提到 CBM 和 CMB。 这些寄存器是否相同? 我在 bqStudio 的"平衡配置"下找不到 CMB 或 CBM。

    它是否如上所示名为 RSVD_1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

     

    我仍在等待您对 有关[CBM]、[CMB]和[RSVD_1]问题的最后一个问题的宝贵答复。

     

    此外、如果部件一般不存在任何平衡问题、为什么设置[CBM]=1? 我有一个4芯电池。

     

    此致、

    Carl