This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36923H:LED 电流问题。

Guru**** 2596615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36923H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703209/lm36923h-led-current-issue

器件型号:LM36923H

您好!

使用 LM36923H 进行电路如下所示。

VIN (LED_POWER)为3.7V、使用3P9S LED (红色7EA、绿色1ea、红外1ea =>请参阅随附的数据表)。

根据数据表,其线圈最大值为25mA ,但线圈最大值约为100mA。
您能告诉我 ILED 为什么太高?  

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../LED.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题已分配;将在短时间内回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    LM36923H 每个 LEDx 驱动器的灌电流不能超过25mA、这似乎表明存在来自其他某个源的灌电流。 原理图表明所有三个 LEDx 引脚都连接到单独的 LED 灯串、这是正确的吗? 系统中的 LED 总数为21个红色、3个绿色和1个红外 LED 是否正确?

    此致、
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    原理图表明所有三个 LEDx 引脚都连接到单独的 LED 灯串、这是正确的吗? =>可以。
    系统中的 LED 总数为21个红色、3个绿色和1个红外 LED 是否正确? => 21红色、3绿色和3红外。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    我有几个问题、您如何/在哪里测量100 mA?  什么是升压输出电压?  您是否在最小和最大亮度设置下测量高电流?

    此致、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    不是在每条线路上测量100mA。 仅测量总设定电流、约为330mA。
    因此、IC 消耗20~30mA、每个 LED 线路消耗300mA。 因此、100mA 猜测未测量。
    此时、电感器上有很多热量。
    它是否与电感器相关?

    将最大亮度下的电流设置为330mA、最小亮度下的电流设置为100mA。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    是否有任何更新?
    请尽快给我回复。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    很抱歉、延迟会返回给您、 我估计 高亮度下的输入电流应为~470mA、 低亮度下的输入电流应为~10mA。   在任一种情况下、电感器都不应很热。  您可以尝试更换电感器吗? 您能否捕获示波器上的 SW 引脚并报告升压输出电压(引脚 C2)?

    此致、

    Randy